This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AIC3204 HPL和LOL同时输出相同的音频

TI大神,求助,

我想将3204配置成两路同时输出音频,应该怎样配置寄存器呢

我尝试配置为:

Page1:

"0001", "0C08", "0D08", "0E08",  
 "0F08", "093C", "1000", "1100", 
 "1200",   "1300", "0000",

主要配置了这些,但是还是只有HPL有声音,LOL没有。

是哪儿不对么

  • 你的意思是想差分,HPL,HPR输出,同时LOL,LOR也输出是吗?那LOL没输出,看下寄存器Page0, reg37是否将其power down了?

  • 是这样的:

    我单独内置或者外置放音都没问题,现在需要两个同时输出;

    单独hpl放音寄存器:"0001", "0C08", "0D08", "0930", "1000", "1100", "0000",有声

    单独lineout:"0001", "0E08",  "0F08",  "090C",  "1200",   "1300", "0000",有声

    然后我配置两者同时放音:"0001", "0C08", "0D08", "0E08",   "0F08", "093C", "1000", "1100",  "1200",   "1300", "0000",HPL有声,LOL无声。

    却只有hpl有声音。我尝试p0-reg37设置为0xE0,也没效果。还有什么地方需要注意的呢

  • 配置是正确的。是其它问题引起的,有个使能错了。