目前做一个项目需要使用AIC3254这一款芯片,需要实现全双工通信,大致如下图:
其中咪头M3用于检测环境噪声,来对M2中的声音进行降噪。这意味着需要有三路模拟输入,但是PPS这个软件中设计框图时只能有两路的模拟输入。而按照AIC3254这款芯片的手册来说是可以有多路模拟输入的,不知道这款芯片能不能实现下面说述的功能,还是说需要两块这样的芯片。
还有一个问题就是,我现在购买了tlv320aic3254evm-k评估板,我想现在评估板上实现简单的播放和录音,但是我参照 www.deyisupport.com/.../24677.aspx 这个帖子上的做法一步一步的做,播放声音时耳机仍然听不到声音
第三个问题是,AIC3254芯片是明确说明了支持回音消除AEC的功能的,但PPS这个软件里面却没有AEC这个component,我看到有的帖子是说已经删除这个功能了,但是我仍然想用这个功能该怎么做
第四个问题是,我使用评估板的时候,需要PPS软件和CS软件配合使用,我在PPS里面绘制框图之后下载到评估板里面,然后再使用CS进行一些操作之后会不会覆盖之前用PPS下载进去的程序。