This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320AIC3254-EVM問題

我使用EVM-K 配合 CS, IN1輸入音源, 接LINE OUT 或是 HEADPHONE OUTPUT 聲音很小且一堆雜音...

另外使用on-board MIC IN3 也無法使用。 請問要如何使用這個EVM-K? 我目前是接USB纜線來提供EVM電源, 是否還需要外接其他電源? 還是只需要USB電源即可正常work?

P.S. 我目前所參考的資料為 TVL320AIC3254EVM-K User Guide (SLAU264)..  請問還有其他更好的EVM-K 教學手冊嗎?

  • Hi Liang:

    应该是设定问题. 如果想要用IN1 输入音源,然后直接从Lineout/Headphone 输出,可以参考附件图片设定.声音小的话,请调大PGA增益, 杂音问题请看一下是否输入音源问题?输入设备与EVM板有无共地?

    电源方面,不需要使用外部电源.只需要连接USB就可以了.

     

  • Hi Fabian Zhang,

    謝謝您的回覆,這問題已穫得解決,不過現在我的新問題是在於我用IN3 外接電容式MIC, 想用CS測AGC, DRC及EQ等功能,不過好像都有問題,設定數值都會跳掉,如何使用CS進行上述實驗,另外CS如何搭配PurePath進行更多的實驗。

    P.S. 我的實驗是IN3 MIC IN, 想有MIC AGC, DRC, EQ, AEC, ANC等功能。