现在设置的是LDAC输出到LOL(PAGE 1 REG14 D3=1), RADC输出到LOR(PAGE 1 REG15 D3=1).
I2S把两个声道混音,即两个声道输入一样的声音的时候,单个声道输出大小正常,两个声道同时输出的时候几乎听不到声音了,猜测是两个声道一样的声音,一个正,一个负,抵消了。
想把PCM3070设置成两个声道都是一样的输出,试了很久,怎么配置,都不成功。请教如何配置才能实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在设置的是LDAC输出到LOL(PAGE 1 REG14 D3=1), RADC输出到LOR(PAGE 1 REG15 D3=1).
I2S把两个声道混音,即两个声道输入一样的声音的时候,单个声道输出大小正常,两个声道同时输出的时候几乎听不到声音了,猜测是两个声道一样的声音,一个正,一个负,抵消了。
想把PCM3070设置成两个声道都是一样的输出,试了很久,怎么配置,都不成功。请教如何配置才能实现?
用示波器的两个通道,同时看LOL和LOR,每一个都有,但是同相位的地方看到电位是反的,比如LOL上升的时候,LOR是下降的,目前现象是,接LOL或者LOR其中一个到功放,声音大小正常的,两个同时接入功放的左右声道,几乎听不到声音。
LOL/LOR Driver Gain设置的都是0dB