Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
大家好!我现在是在用DM8168 evm做音频实时采集并回放的测试,现在遇到一个音频采集出现噪声的问题。
环境:
1、平台:DM816x/C6A816x/AM389x EVM
2、sdk:DVRRDK_03.00.01.03
3、OS定制版本:Linux dm816x 2.6.37
4、音频芯片: tlv320aic3106
5. 测试连接:
音频采集通道:mp3普通耳机输出口->3.5mm转3.5mm数据线->DM8168 EVM的Line in音频输入口
音频回放通道: HP out->普通耳机
问题描述:
我在做音频采集并实时回放的测试时,可以正常采集并实时回放,但是有非常明显的噪声,MP3播放器的音量调大时,噪声更加明显,但是音频素材的音调和内容是完整的,没有数据丢失,感觉是叠加了一层背景噪声。音量调小时,噪声也明显变小。
我把音源换成PC的音频输出(前喇叭输出),存在同样的问题。
请教一下大家这种问题是怎么原因造成的?