This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320AIC23B相关问题咨询

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B

最近的项目想用到TLV320AIC23B音频编解码器,具体用法是这样的:

1、一路MIC信号通过运放放大并反向成2路差分信号给AIC23B的线路输入端LLINEIN和RLINEIN;

2、AIC23B线路输出LINEOUT通过外部运放放大后给600Ω阻抗耳机;

3、I2S和I2C接控制芯片;

有以下几个问题想确认:

1、HPVDD需要接吗?;

2、2-WIRE模式是指I2C吗?看了以下时序,应该是满足I2C的,但是这里为什么叫2-WIRE模式呢?

3、I2C只能写不能读吗?

4、线路输出可以这样接运放吗,一般运放输入阻抗比较大,能否驱动?

5、第2章的特性参数表中的数据是在DVDD=1.5V的情况下的,如果用3.3V电压,参数会有变化吗?

  • HPVDD Analog headphone amplifier supply input. Voltage level is 3.3 V nominal. 放大器的电源, 需要接
  • 1.HPVDD 是内部集成耳机放大模块的供电电压,如果不需要这个模块工作的话,可以不接。
    2. 2-wire 不一定指的是I2C接口,虽然也是两根线的通讯接口,但是和I2C 协议标准不一定是完全一致的。
    3. I2C 接口是可以读写的,有自己的读写时序。
    4. 您的意思是AIC23B的输出后端接运放 再加负载是吗?
    5. DVDd指的是AIC23B 中数字电路的供电电压,第二章的参数都是在DVDD=1.5V前提下测试的结果,如果DVDD改变,影响的不是模拟电路,是数字电路的参数。 所以和数字电路有关的电气特性,参数是会变化的。
  • 1.我的应用里不需要用到内置放大器,所以这里可以不接了;

    3.规格书里3.1.2中说在2-wire模式下是只写设备,不知道我是否理解错误;

    4.芯片LINEOUT输出后接运放放大,再接600Ω阻抗耳机;

  • 2. 因为AIC23B只能做从设备,所以只能写,不能读,如果也可以做master的话,就能够读了。
    4. LINOUT datasheet中给出的最小负载为10Kohm阻抗,LINOUT为stereo mixer-channel line output。
    如果负载为600ohm 耳机的话,是需要用到内部耳机放大电路啊,HPVDD还是要接的。
  • 4.需要放大的电压较大,会超过3.3V,所以,内置放大器用不到,只能接外部放大器了;如果LINEOUT要求负载最小10k的话,那么应该是可以接运放的,毕竟运放输入阻抗比较大;

  • 1、模拟音频输入源是单身道MIC信号,通过运放反向后变成差分信号,这个算立体声信号吗?

    2、这样的差分信号接到AIC23B立体声左右线路输入端有没有作用,我是否只需要选择一款单声道的音频编解码器就能满足我的要求了。