This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS2505 的 正常操作時的工作電流

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

Hi TI TAS2505 專家,

想請問一下, TAS2505 正常操作下, IC 各個 power rail 所吃的電流數據

I(AVDD), I(DVDD), I(IOVDD), I(SPKVDD) 

datasheet 裡只有 shutdown 時的電流

  • 您好,
    可参考TAS2505应用指南的2.5章节:
    www.ti.com/.../slau472.pdf
  • Hi Amy,

    感謝你的回復,

    是這樣的

    我去看了手冊中的2.5章節, 看到的是下圖, isVDD, IAVDD, IDVDD, iIOVDD 都是mW 等級的

    但我們的datasheet 中Electrical Characteristics (continued) 裡的 Po Maximum output power 顯示的是 可以support 從0.8W 到2W

    我的客戶是想預估, 提供給TAS2505各個  power rail 到底需要多少的電流才夠

    例如  datasheet 所說的2W , 當SPKVDD= 5.5V 時 , 2W/5.5V = 0.36A

    也就是說, 設計5.5V 的input power, 我選用的 DCDC converter, 電流要能支持到0.36A 

    Datasheet