Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
Hi,您好
我又遇到新麻烦了,请帮忙看一下:
我购买的PCM9211 EVM,按照说明,使用CodecContrl GUI软件
1,测试3.5mm音频输入,可以工作
导入“ADC record via MainOutput to TAS1020b.txt”脚本,手机播放音乐,通过3.5mm音频线,接入开发板,在电脑端我可以正常录音。。。
2,但是测试光纤接口音频输入,不工作,没有声音。
导入“SPDIF Record via TAS1020 through RXIN0 in MainOutput”脚本,手机播放音乐,通过光纤音频线,接入开发板,在电脑端始终没有声音。。。
然后我又试了默认提供的脚本,“SPDIF Record via TAS1020 through RXIN1-7 in MainOutput”,都一样,没有声音输出到电脑端。
请帮忙查看一下,怎么使用你们的开发板的光纤接口,谢谢。。