This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用PCM9211 EVM,光纤接口输入后,没有声音

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

Hi,您好

我又遇到新麻烦了,请帮忙看一下:

我购买的PCM9211 EVM,按照说明,使用CodecContrl GUI软件

1,测试3.5mm音频输入,可以工作

导入“ADC record via MainOutput to TAS1020b.txt”脚本,手机播放音乐,通过3.5mm音频线,接入开发板,在电脑端我可以正常录音。。。

2,但是测试光纤接口音频输入,不工作,没有声音。

导入“SPDIF Record via TAS1020 through RXIN0 in MainOutput”脚本,手机播放音乐,通过光纤音频线,接入开发板,在电脑端始终没有声音。。。

然后我又试了默认提供的脚本,“SPDIF Record via TAS1020 through RXIN1-7 in MainOutput”,都一样,没有声音输出到电脑端。

请帮忙查看一下,怎么使用你们的开发板的光纤接口,谢谢。。

  • 您好,确认下使用的J4 Optical S/PDIF input, J3 Optical S/PDIF output吗?
    J5 是Coaxial S/PDIF input,输入端口别使用错了。
  • 您好,Kailyn

    我又仔细核对了一下,

    原理图上J3是Input,J4是output。

    而且,开发板上,运行后,确实J3的红灯是亮的,应该是J3输入吧?

    我换成了J4一样不工作,没有音频通过USB输入到电脑。请帮忙核实一下,为什么这个光纤的输入,一直不能工作呢?是不是还需要什么设置?谢谢帮忙了。。工作愉快!

  • 您好,Kailyn

    开发板是新的,现在3.5mm音频输入,是有声音的。
    所以我想肯定是哪里需要还设置,请帮忙看看,这个光纤音频输入是怎么使用的,谢谢。。
  • 您好,输入不需要进行什么配置,但是可以看下SPDIF Record via TAS1020 through RXIN0 in MainOutput的脚本路径,这个路径应该是:
    SPDIF-->RXIN0-->DIR-->MainOutput
    而RIN0只能是coaxial input,所以我认为是不是optial S/PDIF的输入和这个是不兼容的,导致无法工作。
  • Hi Kailyn

    你说的对,那么应该怎样演示这个光纤的音频输入,才能听到声音呢?
    我看了默认提供了8个脚本命令,路径如下,用的是RXIN0 - RXIN7。
    SPDIF-->RXIN7-->DIR-->MainOutput
    谢谢。。。
  • RXIN0和RINX1是coaxial S/PDIF输入,也就是demo上的J5 input口。
    其他RXIN2~RIN7都是标准的光纤输入口。所以当您是标准的光纤输入时,没有正确的导入对应的脚本,所以导致无法输出,您看下有没有RIN2~RIN7的脚本?即
    SPDIF Record via TAS1020 through RXIN2-7 in MainOutput
  • 谢谢Kailyn,目前发现应该是我们的光纤输入源有问题,我们先自查问题。
  • 好的好的,非常感谢您的反馈,后续如果还有什么问题,再继续讨论。