This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS2505内部LDO上电输出不正常

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TPS54427

各位TAS2505-Q1专家你们好:

我使用TAS2505做CLUSTER音频驱动器电路图如下:

现在出现上电时部分芯片的DVDD和AVDD的电压不正常(采用内部LDO,有些输出只有0.58V,有些只有1.5V),导致芯片无法正常工作。请问是电路设计有什么问题吗?还是软件复位时序不对?

  • 您好,
    LDO_SEL pin接的是高电平吗,如数据手册Figure 22
    SPKVDD电压正常吗
    您的电路图没有显示,请使用回复对话框右下角“使用高级编辑器编辑文本”上传图片
  • 电路原理图如上图所示,目前有部分板子内部LDO上电时电压不正常(有些为1.57V,有些为0.58V,并且一直无法升至1.8V)。断电在两分钟内重启能恢复正常,但是超过一定时间重启,就会不正常。

  • LDO_SEL pin是上拉的,SPKVDD正常也是4.87V。故障是随机的,出问题的可能断电后放十分钟能复现,但是有时又无法复现。
  • 非常抱歉我漏掉了您的帖子,不知道您的问题解决了没有
    根据您的描述,我感觉这应该与上电顺序有关,请使用TAS2505 Application Reference Guide里3.1 Power On Sequence章节的上电顺序
    TAS2505 Application Reference Guide:www.ti.com/.../slau472.pdf
  • 您好!谢谢您的回复。

    时序问题我们重点关注了一下,本系统的SPKVDD(4.9V),IOVDD(3.3V),DVDD/AVDD(内部LDO)确实不符合手册上的时序要求。本系统中SPKVDD先上电,然后是IOVDD,最后是内部LDO/AVDD上电,其上电时序如下:

    从上图可以看到,IOVDD虽然比SPKVDD后上电,但是先于SPKVDD稳定,因此是不符合数据手册上的上电时序图的,因此有部分出异常的板子(DVDD为0.58V,并且一直上不去)的上电时序如下:

    但是目前有一个很大的疑问:因为SPKVDD,IOVDD以及内部LDO的使能脚并没有控制引脚,所以导致无法从根本上去改变上电时序。(IOVDD通过SPKVDD降压得到,降压芯片为NCV1117(LDO)),内部LDO的使能脚连接到SPKVDD上。但是,我通过改变SPKVDD的上升时间(通过改变TPS54427的SS脚上的启动电容的大小),是的SPKVDD的上升时间变缓,好像目前基本能改变DVDD上不去的情况。而这种上电时序更加不符合手册中的上电时序。其时序图如下:

    但是,如果我将SS脚的延时启动电容改小,貌似上电时序(其时序如下图所示)基本符合要求了,但是仍然会出现DVDD为0.58V的情况。

    另外, 复位脚上的电平经过反复测试应该是符合要求的。

    目前我们的临时解决方案就是将TPS54427(7V转5V的芯片,5V即为SPKVDD)的SS脚的启动电容增大(由10nF改为100nF),基本可以解决DVDD为0.58V的情况,但是芯片仍有可能会出现1.56V的情况,目前的解决方案是,将软件复位时,复位脚上的低电平改为10ms。

    所以,还麻烦您再次帮我分析一下,为什么第三张图的时序更加不符合要求,反而会将问题解决呢?

    也希望TI的各位专家帮忙分析一下。谢谢!

  • 我 看到您在E2E论坛咨询了同样的问题,但是E2E论坛工程师还没有跟进,请等待E2E论坛工程师的回复吧,因为距离他最后的回复已经一周了,建议您再追问一下:
    e2e.ti.com/.../tas2505-tas2505-internal-ldo-output-voltage-abnormality
  • 另外还有一个问题,就是这批设备还出现了一个问题就是开机后喇叭响一声就不响了,目前确定是接上喇叭后就没有输出了,应该是输出保护了。是否是因为该芯片无法带动2W/4Ω的喇叭?(spkvdd为4.89V)