Part Number: TPA3251
TPA3251问题描述.docxnkm1146_subwoofer.pdf
Hi:
如问题描述及原理图,补充信息
- 用,800Hz以上的方波,不会出现保护,信号强大最大,也没有.
- 用200Hz以下方波,会出现保护.
3.200Hz以下,出现保护,与信号强度有关,信号比较小,不会保护,信号大时,出现保护.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPA3251
TPA3251问题描述.docxnkm1146_subwoofer.pdf
Hi:
如问题描述及原理图,补充信息
3.200Hz以下,出现保护,与信号强度有关,信号比较小,不会保护,信号大时,出现保护.
您好,抱歉回复晚了,应该不是过温和直流保护,芯片结温不超过120度是不会发生过温保护的。
DC的话,我看您这边输入信号都AC耦合输入的,所以输入应该不会引入DC信号,CLIP_OTW高电平,Fault低电平预示着过载或欠压保护,所以您先检查下 VDD,GVDD的电压是否正常呢?
开始是用ATMOS信号测试出现了保护,为进一步分析问题,我们用电脑来模拟这个音频信号测试,发现用200Hz以下方波,很容易会出现保护。
您好,ATMOS信号或者模拟音频信号在500Hz以上会保护吗?我不知是不是输入源的问题。
另外,检查下输出端的电感的饱和电流,如果电感饱和电流太低,也会造成过流保护。
Kailyn,
1. 发现这个问题是播放ATMOS的电影片段, 低音分频点在200Hz.
2.蓝色信号是故意制作的一个输入信号, 方波是30Hz的半周期,是为了来验证定位这个问题.
3.把OC_ADJ电阻改成47K, 改成Latched OC保护,但功放没声音了,不知道什么原因.
您好,抱歉回复晚了,这样的话,很可能由于输入耦合电容和输入阻抗构成了高通滤波,导致低频分量过不去。
所以可以适当增大AC耦合电容值,这样HPF的截止频率减小。或者如果信号源没有直流成分的话, 去掉AC耦合电容验证下是否200Hz以下还保护。