请问,能否使用PCM4222EVM给出一个如下图所示的曲线
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我手上没有开发板和相应的设备,请问你们能否帮忙测试一下。
我们现在测试的结果发现输入信号从-20dBFS增加到-10dBFS的过程中SFDR下降很快,而从-10dBFS增加到-1dBFS过程中SFDR会有略微的提升。
恩,我也见到这个曲线了,所以怀疑是芯片本身在大信号时THD较大造成SFDR低,如果能用EVM帮忙测试将不胜感激
我刚才没能申请到这个EVM板,我再想想别的办法。
Frank Pan
恩,好的,谢了!
还有就是你们知不知道AK5394A这款芯片,我们最近对比这个芯片和PCM4220时感觉PCM4220的性能稍微差一些,不知道TI有没有正在研发新的高性能音频数据采集芯片
从AK5394A 的数据手册上看,THD~amplitude 曲线也有类似的特征(figure 11)。只不过不知是外部电路造成的还是芯片输出的电流就是这样。
从数据手册上比较数字滤波器,模拟性能等各个方面,两个芯片应当说各有优势。PCM4220的数字滤波器指标高些,AK5394A的THD性能好一些。两个芯片都是比较优秀的产品。
Regards
Frank Pan
AK5394数据手册中的figure11中figure9的曲线应该是与PCM4220中提供的电路类似,但是他的THD曲线在大信号区间很平稳,并没有上翘;PCM4220的内部滤波器的参数确实很不错,就是THD这个参数上不是很完美,不知道TI有没有新一代产品,能够完全超越AK5394这款芯片,毕竟这是2001年的产品,期待TI出一款性能更加出色的芯片
Siyang,
两个公司的曲线的标注方法不同。你把PCM4220的THD曲线左边抬起来,右边也会变平。把AK5394Figure11中的曲线左边放平,右边也会高上来。
还有,两个图的曲线的刻度,测试时输入信号的幅度,测试带宽等也不太一样。
Regards
Frank Pan
Hi Frank
这几天我在测试PCM4220发现测试情况与Figure20一样,这就是说信号在-10dB左右是,谐波能达到-107dB以上,这样算下来SFDR也就是97dB,而AK5394他是线性的,在信号是-10dB时,谐波在-118dB,这样算下来SFDR可以在108dB,这样比较的话PCM4220就差的较多了,而且滤波器阻带的衰减相对AK5394也差了20dB
PCM4220这个THD+N的参数不是线性变化的让人有点头疼
Siyang,
我下周会拿到PCM4220的EVM板。你需要了解哪些参数,我可以在实验室测试一下。
Best Regards
Frank Pan
Hi Frank
请问拿到EVM板了吗?能否帮我测试一下THD随频率变化的曲线,信号幅值-1dBFS,信号频率范围从1kHz~30kHz,步进1kHz,测量带宽为92.8kHz,我这边电路板上测试在28kHz时THD只能达到-95dB,与数据手册中的Figure 17的差距有点大,麻烦您帮忙测试一下,谢谢!
Hi Frank
谢谢您的回复,-10dBFS的FFT曲线和我们这边测试的情况一致,-1dBFS时频率对失真曲线我也用48k测试了一下,和你给出的曲线是一致的,不过在192k的情况下,我测试了THD和THD+N的参数,THD这个指标在28kHz信号输入时,出现了一个较大的凸起,THD+N和数据手册中给出的相差10个dB,目前对于THD和THD+N这两个参数不是太满意,不过谢谢您的耐心回复,以后有有问题还向您请教
HI,
请问一下:我们使用的TI音频AD,都使用了OPA1632这个全差分放大器来驱动AD,但是发热是相当的严重,请问有没有替代的片子,还有,MSOP封装的和SOIC封装的这个片子,发热一样大吗?目前我们使用的是MSOP封装的,如果SOIC封装的小的话,替换用SOIC封装的。
你好:
由于MSOP有Power Pad所以它的thermal performance会比SOIC的要好。 请问你在Power Pad的底下打过孔了吗?按照Power PAD的布线规则走了吗?