This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3130D2: TPA3130D2 的 SDZ, FAULTZ, MUTE

Part Number: TPA3130D2

您好  计划使用TPA3130D2 ,SDZ,  MUTE 引脚都 通过MCU进行控制,FAULTZ通过MCU 读取。

1、解决开机POP,是控制SDZ,还是MUTE呢?

2、发生了FAULTZ,TPA3130锁死,怎么让他自恢复呢? 通过MCU怎么控制?

3、FAULTZ 是 开漏输出吗? FAULTZ直接串联10k电阻上拉3.3V 后给MCU可以吗?

  • 您好,

    1、 建议的顺序是上电-----> SDZ  low to High----->Mute to Unmute------>Paly audio. 

    2、FAULTZ拉低的故障有过流、过温和过高的DC Offset,您可以将 FAULTZ pin 连接到 SDZ pin。故障时,FAULTZ 为低电平,shutdown 设备,待故障去除后,FAULTZ 就会高电平,然后设备正常工作;

    3、是的,OD输出,可以的,但是建议FAULTZ 与SDZ 连接在一起,这样故障恢复后,可以自动解锁恢复正常工作

  • 建议的顺序是上电-----> SDZ  low to High----->Mute to Unmute------>Paly audio.” 计划用MCU 进行控制。  但是有个问题,您还建议“ FAULTZ pin 连接到 SDZ pin”  那我控制SDZ时候,会不会影响FAULTZ pin 呢? 

    上电后SDZ为LOW,然后通过MCU去控制 SDZ为High, 这个过程会影响FAULTZ?

  • 不会,FAULTZ是OD输出管脚

  • 好的,谢谢,如图所示,“FAULTZ pin 连接到 SDZ pin” 我还想把FAULTZ 的信号给MCU?电路应该如何设计?

  • 您可以直接将FAULTZ 管脚连至MCU,但是当给SDZ管脚低电平时,MCU也会检测到SDZ的这个低电平信号;或者您将SD的控制信号与FAULTZ的输出信号加个与门,然后再接至SDZ管脚,这样不管是SD的控制信号给低电平还是FAULTZ输出低电平,都可以shut down 功放,且MCU检测FAULTZ信号也不会受SD的控制信号的影响

  • 谢谢。明白了

x 出现错误。请重试或与管理员联系。