This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3111D1: TPA3111D1

Part Number: TPA3111D1


多批次(4批次  6k)生产维持在 2%左右不良, 表现为 保护SD脚拉低, 第一脚拉低,更换IC,正常.

请安排工程师联系我

  • 您好,

    很抱歉给您造成了不便

    TPA3111D1是一上电就SD脚就拉低,还是工作一段时间后TPA3111D1异常,然后SD脚拉低?有做过交叉实验吗,即将拆下的芯片换在可以正常工作的板子上是否仍然异常?即排除焊接的原因

    每一批次不良率是一样的吗?都为2%?

    另外,每一批次的购货来源是什么?

  • 做过交叉测试,一上点就不量, 有一小概率出货后出现不良.

    有邮件或者电话?  这样沟通效率太低.

  • 交叉测试, 不良一直不良, 更换就可以,  采购

  • 不良率为2%,那么是电路设计方面造成的原因就很小了,我明天会仔细看下您的电路的;

    关于产品的损坏,一部分是一上电就不良,一部分是出货后不良,这是每个批次都出现的问题吗?还是特定批次不良的情况是一上电就都是不良?或都是出货后不良?如果有的批次都是出货后不良,有可能是电路设计的原因

    另外,所有批次的购货来源都是TI官网TI Store吗?

  • 目前我们看来的方向很混乱,  1.我们检查过电路,担心 瞬间高压和ESD 但是我们使用直流12v先测试一个批次 1kpcba, 有17pcs不良.   2. 过热和短路按道理你们芯片有保护,如果是这个问题,我拆下来交叉比对芯片应该还是好的才对,但是目前发现坏的芯片没有一个交叉比对是可以变好的.

  •    装整机老化还是有出现不良.

  • 电路中PVCC的滤波电容和储能电容选择的不合适,其中针对不同的频率需要有不同大小的电容,最主要的是220uF储能电容,这个是不能省略的,这个最少需要2个,15pin 16pin一个,27pin 28pin一个,靠近电源管脚放置

  • 不知道是不是您的电路发生了DC detect故障,DC detect故障会拉低fault 管脚,并且不能通过SD管脚清除这个故障,只能从新上电PVCC才可以清楚;另外,上电时SD是高电平,也很容易进入DC detect故障,因此,是建议上电时拉低SD,待输入信号稳定后再拉高SD管脚。

    看TPA3111D1内部框图,PVCC在输出级连接的是PWM开关电路,如果PVCC的储能电容不够大,我不确定会不会造成DC detect故障,但是肯定会对输出差分电压的占空比产生影响(A DC Detect Fault is issued when the output differential duty-cycle exceeds 14% (for example, 57% or –43%) for more than 420 ms at the same polarity)。因此,建议您上电前拉低SD管脚,待输入稳定后再拉高。同时,PVCC的220uF电容是必须的。

    目前,我也不确定您之前测试的故障芯片是不是已经损坏,您可以改善上述2点后,再验证一下;

    电路图的其他方面我没看出问题,没有改善的建议。