Part Number: TPA3255
产品用TPA3255做的功放板,已经做了两年10多批次了,大概有20K左右,之前一直满载输出的时候,短路输出,功放是可以进入短路保护状态的,
现在这批次,采用36V供电,输出120W的测试短路保护是正常的(PBTL),采用51V供电,输出250W时测试短路保护。大概10块板会烧坏一块板。问供应商也没办法解决,保护电流的电阻也设置30K和64K了,也没能改善。烧了功放芯片后换一个新的功放芯片,测试10多次也不会损坏。请求帮忙分析下,急!!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
10片坏一片,失效率蛮高的,现在这批次是在哪儿购买的?如果是在TIestore上购买的,可提供订单号。
您好,这个不是我们的授权经销商。
针对器件烧坏的问题,还是要分析下是否是元器件的不合理造成的,比如51V供电您是采用的什么电源?51V供电,电源去耦电容至少要用100V的。
另外,输出端的LC filter中电感的饱和电流是否够大?
如果硬件都没问题的话,建议是在官网购买几片,验证下是否有同样的问题。
您好,抱歉回复晚了,调整外围参数的话,就像您调节保护电流的电阻值一样来设定短路电流的阈值。
我这边建议是您在我们的TIestore上购买小数量的TPA3255,然后再去验证下,看是否也会出现同样的问题。 因为我不能确定是不是芯片的问题。
通过您的描述,理论上来说您这边硬件是没问题的。