This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM5101: 我们TI PCM5101在ASM3M项目上,生产200台,出现了4台关机有明显的POP声音,能够测量出PCM5101的6脚和7脚有波形输出。

Part Number: PCM5101


我们TI PCM5101在ASM3M项目上,生产200台,出现了4台关机有明显的POP声音,能够测量出PCM5101的6脚和7脚有波形输出。能否帮忙查看下问题。

原理图部分如下:

  • 您好,

    首先,PCM5101 已不推荐用于新设计,请考虑替代产品PCM5101A;

    PCM5101  datasheet 中 Recommended Powerdown Sequence部分有提到,

    在系统设计不充分的情况下,PCM510x在断电时可能会出现一些pop 声。POP是由于设备没有足够的时间来检测电源损耗和启动静音过程而导致的。

    PCM510x评估板使用电解去耦电容器避免听到pop声。该电容器在USB或S/PDIF数据丢失和电源丢失之间提供足够的时间,以便静音过程发生。

  • 我们目前是使用PCM5101A,我们想确认一点,目前我们已经装机完毕的机器,经过测试的PCM5101A 在断电时没有POP声,是否意味着该芯片在该整机上,未来的使用过程中,都不会有POP声?

  • 这个没法保证吧,因为随着时间的流逝,一些元器件会老化,参数不再准确,比如供电电源的储能电容;

    另一个是如果您在测试时断电时,正好输入的音频数字信号音量比较小,可能就听不到pop声,如果下次再输出音量比较大时突然断电,也可能出现pop声;

    POP声的避免主要是在电源掉电之前mute拉低或者停止音频数字信号的输入,如下截图所示;