This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5805M: TAS5805M保护关断问题!

Part Number: TAS5805M

      有两个TAS5805M应用问题请教各位专家!目前在用TAS5805M的demo板+PPC3进行调音,本来调音已经完成准备投入产品使用了,但是遇到以下两个问题亟待解决:

1、我用的是两路功放通过分频对高低音单元分别驱动,但是当音量调大到一定程度低音功放就会自动关断,而关断前用示波器看到的输出信号大小最多也就100mV,想请教下为什么输出信号这么小功放就会关断保护?总是

      这样保护的话实际产品根本没办法用啊(高音功放还好 ,没出现这么离谱的关断现象)

2、之前在进行DRC调试时,我给低音功放DRC中的低频小信号施加了几十dB的大增益(突发奇想想感受下超重低音......),结果功放关断,且高低音功放和低音喇叭同时被烧掉,请问这是什么原因?为什么这个时候功放保护

     不起作用而是直接烧掉了?当进行DRC调试时,是否有一些增益上的限制或其他注意事项来避免烧功放烧喇叭这类问题?

     由于公司网络限制无法上传图片,文字描述下当前功放的配置:EQ分频、DRC分频(<300Hz低频加了少量增益,>3KHz高频做了少量压制)、AGL&OTFB开启、Clipper 0dB开启; 关断前后State一直是Play状态,未进入

      过Hi-z状态

  • 您好,

    您读下 Register 0x70 0x71  0x72 0x73的值,看是报的什么错?

    您测的100mV,包括直流信号吗?还是仅输出的交流信号?

    我在想是不是低频频率太低,相当于直流输出,而烧毁了功放和喇叭

  • 刚调大音量使功放关断后读了下寄存器,0x70的bit0置1了,右通道过流,(但是并没有进入Hiz状态,依然是正常的Play状态),我用deviceA做的低音通道,指的是该通道过流吗,可能是什么原因导致过流呢,我把DRC功能关了以后保护的点有变化,但还是很容易就保护关断;

    100mV是看到的交流波形的峰值,播放歌曲时从输出端看到的,我记得用扫频看也差不多,基本就是峰值才到一两百毫伏左右就关断了

    您说的低频频率太低烧毁功放,感觉很有可能(昨天把那个喇叭拆了下发现喇叭并没有被烧掉,那这样的话应该只是功放烧了,之所以先前判断喇叭烧了是因为喇叭低频单元声音突然变得很小,现在看可能与功放有关而与喇叭无关),可惜当时读寄存器时可能是由于功放烧毁的原因,读到的值一直在变,不准确,无法判断到底是什么原因,现在已经更换了芯片;

  • 我上面的表述不清楚,我的本意是想让您确认下测量100mV输出时,是否还存在直流成分?

  • 在datasheet 7.5.3.3.1 Overcurrent Shutdown (OCSD)部分对过流有描述:

    在严重短路事件下,如对PVDD或接地短路,设备使用峰值电流检测器,如果峰值电流足够大,受影响的通道将在<100 ns内关闭。关机速度取决于许多因素如短路阻抗、电源电压和开关频率。用户可以通过I2C重新启动受影响的通道。OCSD事件激活故障引脚,I2C故障寄存器保存记录。如果电源或接地短路足够强,足以超过峰值电流阈值,但不足以触发OSCD,则峰值电流限制器可防止过大电流损坏输出FET,并且在消除短路后工作恢复正常。

    从上可以猜测,可能是直流成分比较大,然后关机速度太慢,造成功放烧毁。

    我把DRC功能关了以后保护的点有变化,但还是很容易就保护关断;

    此时,您读取Register 0x70 0x71  0x72 0x73的值,有异常吗

  • OK,按照如上分析,那就是说是由于当前DRC给了低频小信号几十dB的增益,导致类直流的超低频信号过大而烧毁功放;如果是这样,功放烧毁的问题我就大概了解了。

    另外是当前面临的总是保护关断的问题,我测了下输出,峰值最大不到100mV,且是在0V上下波动,这应该是没有直流的吧?

    我尝试了开所有调音模组、关DRC、关EQ等,保护的点都差不多,大概都是电脑音量调到50多就关断了,读寄存器都是0x70d的bit0置1(有一次同时读到0x71的bit2也置1了)。

    关断后断开demo板重新连接后会恢复正常。我记得在功放烧毁之前是没有碰到过保护关断现象的,当时调大音量没记得出过问题,有没有可能是更换芯片后demo板或者新芯片有问题?

  • 如果是在0V上下波动,那就是没有直流,如果DC fault的话,寄存器0x70的bit2或bit3会置1;

    寄存器0x70的bit0置1那就是过流保护关断了;

    0x71的bit2也置1,那就是clock fault,同时您再读一下寄存器0x37和寄存器0x39,这两个寄存器监控这些错误并实时报告详细信息;

    对于TAS5805M,其内部时钟参考外部BCLK。如果外部时钟不可用,内部OSC将用于生成参考时钟。但是,一旦外部I2S时钟恢复,参考时钟将从内部OSC传到外部BCLK,这将OC发生。所以在外部时钟不可用时使设备静音。仅在外部时钟就绪时进入播放模式。因此,请检查下BCLK是否有异常?