有两个TAS5805M应用问题请教各位专家!目前在用TAS5805M的demo板+PPC3进行调音,本来调音已经完成准备投入产品使用了,但是遇到以下两个问题亟待解决:
1、我用的是两路功放通过分频对高低音单元分别驱动,但是当音量调大到一定程度低音功放就会自动关断,而关断前用示波器看到的输出信号大小最多也就100mV,想请教下为什么输出信号这么小功放就会关断保护?总是
这样保护的话实际产品根本没办法用啊(高音功放还好 ,没出现这么离谱的关断现象)
2、之前在进行DRC调试时,我给低音功放DRC中的低频小信号施加了几十dB的大增益(突发奇想想感受下超重低音......),结果功放关断,且高低音功放和低音喇叭同时被烧掉,请问这是什么原因?为什么这个时候功放保护
不起作用而是直接烧掉了?当进行DRC调试时,是否有一些增益上的限制或其他注意事项来避免烧功放烧喇叭这类问题?
由于公司网络限制无法上传图片,文字描述下当前功放的配置:EQ分频、DRC分频(<300Hz低频加了少量增益,>3KHz高频做了少量压制)、AGL&OTFB开启、Clipper 0dB开启; 关断前后State一直是Play状态,未进入
过Hi-z状态