This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3220EVM: tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符

Part Number: TPA3220EVM
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220, TPS3802
问题1: TPA3220DDWR,技术资料显示,PIN3:OTW_CLIP, open drain; active low.是开漏输出,实际测试此引脚悬空,上电后输出5V高电平,保护后输出低电平0V,这不是推挽输出吗?
                                                                         PIN4: FAULT, open drain; active low.是开漏输出,实际测试此引脚悬空,上电后输出5V高电平,保护后输出低电平0V,这不是推挽输出吗?
 问题2:TPA322ODDWR,技术资料显示,DEMO的J13短路后,可以实现FAULT保护信号发生的时候,自动复位芯片,是吗?
                                  
  • 您好,

    1、数据手册没有错误,是OTW_CLIP和FAULT管脚在芯片内部集成了上拉电阻,因此外部悬空也可以输出高电平;

    2、是的,FAULT 因保护拉低后,通过复位芯片TPS3802K33发出复位信号给TPA3220,复位TPA3220。

  • 看到了,资料的第8页末尾,但是资料显示内部上拉到3.3V,实际我测试是输出是5V,这个是资料错误,还是我的电路问题,帮忙看一下

  • 问题2:按照官方资料,用的TPS3802K做复位芯片,短路J13接成自动复位电路,但是上电电路无法工作,一直处于复位状态,尝试换成IMP811复位芯片,问题依旧,请问能帮忙分析下吗?

  • 1、是的,这里手册错误,内部是上拉到了5V,您的测量输出是正确的;这里已确认手册书写错误,但是手册还没有来得及更新。

    2、FAULT 故障后,如果故障原因消失后,复位TPA3220可以进入正常工作状态,如果如果故障原因,即使复位TPA3220,还会再次进入FAULT故障状态,表现为FAULT 一直输出低电平,如果短接J13,那么就是一直处于复位状态。解决问题的办法就是找出故障原因,消除掉这个故障原因。FAULT 拉低的原因如下表格截图,因此看下发生故障时,是否出现了过流、过温以及供电电压欠压等:

  • 现在问题是,接入保护电路,TPA3220就不能正常工作,如果断开FAULT引脚,TPA3220就能正常工作,接上之后,下图是自动复位电路,FAULT接TPA3220的PIN4_FAULT脚, RESET接TPA3220的PIN10_RESET脚,只要电路连接FAULT引脚上电,功放就无法正常工作,表现为RESET低电平,CMUTE引脚低电平,FAULT引脚电压在3.8V左右,如果断开FAULT引脚上电,一切正常,只是保护后不会自动复位;我尝试断开FAULT引脚上电后,再连接FAULT,没有问题,但是人为过载保护后,功放芯片就无法正常工作,和连接FAULT上电同样的现象,帮忙分析下问题原因,谢谢

  • TPA3220端FAULT管脚您接个上拉看看是否可以解决这个问题?因为TPA3220内部上拉可能太弱,接MR后,可能拉不到高电平,使得FAULT管脚为低电平,进而复位TPA3220

  • TPS3802K33您是4V供电是吗?您实测供电电压多少?如果供电电压低的话,TPS3802K33也会发出复位信号,如下截图:

    如果FAULT引脚电压是3.8V左右的话,对TPS3802K33来说应该是高电平,不会发出复位信号。

  • 这个供电电压没有问题,就是连接在一起之后电压就会出现问题,我断开FAULT,人为控制是正常的,只要接上FAULT,就工作不正常

  •  您是否已经尝试了在TPA3220的FAULT管脚接上拉?因为我看TPA3220 EVM板也是用的这个TPS3802K33复位芯片,它在FAULT管脚是接上拉的

  • 上拉我一直都有,和TPA3220 EVM一样,47K电阻上拉到5V,这个上拉电阻也尝试改到4.7K,问题依旧,换成4.7K上拉之后,MR可以测量到电压是4.76V,如果断开一下FAULT或者断开一下RESET都能正常,这里是不是有个时序问题?上电之后,FAULT需要上升到5V,但是未达到3.3V之前,芯片是处于复位状态,复位之后,FAULT又有一个上升到5V的过程,周而复始,就一直处于这个复位状态,改变了上拉电阻,FAULT上升的时间快了,虽然我万用表测量的电压是4.76V,但是实际这个是平均值,示波器看应该有瞬时的下拉,所以TPS3802一直处于复位状态?

  • fault管脚4.76V电压,应该是TPS3802K的MR脚内部有上拉电阻15K(按值推算),然后TPA3220的FAULT上拉电阻4.7K,TPS3802K是4V供电,TPS3802K的MR脚和TPA3220的FAULT引脚连接后,分压值得到4.76V,按照这样的话,上电之后,TPS3802的MR脚是得到高电平的,但是RESET脚却一直处于低电平,导致CMUTE脚也处于低电平,功放芯片无法工作

  •  我的供电电压是19V,5V供电是19V外部DC/DC后得到,不知道这个电源会不会对复位电路造成影响

  • TPA3220 是有上电时序的,如下手册截图,我不确定您 的FAULT为什么会有瞬时的下拉,如果有瞬时的下拉,那就是不正常的;

    您断开FAULT管脚与MR的连接,FAULT管脚输出是一直高电平吗?

  • 我现在断开FAULT与MR的连接,上电,FAULT正常是高电平,RESET高电平,CMUTE高电平,TPA3220正常工作;

    这个时候人为过载保护,FAULT输出低电平,RESET仍然高电平,CMUTE仍然高电平,TPA3220无输出,保护状态;

    此时FAULT与MR我用短路座连接,FAULT输出高电平,RESET输出低电平,CMUTE输出低电平,TPA3220仍然无输出,然后我拔下短路帽,FAULT高电平,RESET高电平,CMUTE高电平,功放正常输出;

    这么测试下来,表明FAULT管脚是正常的,TPS3802K的工作也是正常的,唯一不解的是,一直连接FAULT与MR是不行的,必须要断开一下才能正常复位,麻烦帮忙分析一下,十分感谢!

  • 此时FAULT与MR我用短路座连接,FAULT输出高电平,RESET输出低电平,CMUTE输出低电平,TPA3220仍然无输出,然后我拔下短路帽,FAULT高电平,RESET高电平,CMUTE高电平,功放正常输出;

    建议您单独测下(断开与功放的连接)TPS3802K的MR脚,由高变低,再由低变高,看其reset管脚是否可以正常输出?

  • 此时FAULT与MR我用短路座连接,FAULT输出高电平,RESET输出低电平,CMUTE输出低电平,TPA3220仍然无输出,然后我拔下短路帽,FAULT高电平,RESET高电平,CMUTE高电平,功放正常输出;

    上述过程建议用示波器同时测量下FAULT和RESET波形,看下FAULT波形是否满足MR的上升速率和下降速率的要求:

  • 断开与功放连接,TPS3802K的MR脚,由高变低,再有低变高,看RESET管脚正常输出

  • 好的,我用示波器抓一下看

  • 你好,帮我看一下,电路是否存在问题,示波器抓波形也看不出异常,就是短路FAULT和MR脚短路开机,RESET和CMUTE脚不能拉高

  • 电路图我没看出来哪里有问题;

    问题的关键点是FAULT和MR脚连接后,FAULT管脚有瞬时的下拉,导致TPS3802一直输出复位信号?您可以附上此时FAULT管脚的波形看下吗