This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位大神,目前我在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,左声道正常,右声道有吱吱声,
请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
寄存器设置详细如下:
page 0:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 00 00 60 00 03 91 08 07 80 00 00 82 88 00 80 02 ..`.?????..??.??
10: 00 08 82 88 80 01 00 04 00 00 01 00 00 01 84 00 .?????.?..?..??.
20: 00 00 00 00 ce ee 11 00 00 00 ee 00 0c 00 00 00 ....???...?.?...
30: 00 00 00 00 00 12 03 02 02 00 00 00 07 07 00 d4 .....????...??.?
40: 00 08 08 00 6f 38 00 00 00 00 00 ee 10 d8 7e e3 .??.o8.....???~?
50: 00 c0 44 47 47 00 31 58 38 68 68 0d 06 00 31 58 .?DGG.1X8hh??.1X
60: 38 68 68 0d 06 1e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8hh???..........
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
page 1:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 01 08 00 00 00 00 00 00 00 3f 03 10 0a 0a 08 08 ??.......???????
10: 00 00 00 0b 00 00 1c 1c 27 27 00 00 00 00 00 00 ...?..??''......
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
30: 00 00 00 00 04 00 80 04 00 80 f0 08 08 00 03 f3 ....?.??.????.??
40: 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 .......2........
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 ...........?....
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
异常的声音是右声道,如下图的红色圈住的声音。左声道是正常的。
输入的路由设置如下图所示:
您好,
我看了您page 0的寄存器,其中,下面几个寄存器显示:
寄存器P0_R36 即0X24寄存器 bit D1=1: Gain in Right ADC is equal to maximum allowed gain in Right AGC
寄存器P0_R93即0X5D寄存器 Left Channel AGC Gain Flag==0dB
寄存器P0_R101即0X65寄存器 Right Channel AGC Gain Flag==0x1e
是不是Right ADC 增益设置太大的缘故?
page 1的寄存器值我还没看,下午我再看看
您是通过TLV320AIC3254的ADC录音之后,又通过其DAC播放出来右声道有吱吱声?
使用TLV320AIC3254播放其他的数字音频信号,输出是正常的是吗?
另外还发现一个现象:在Left adc通道打开,但是外部不输入声音给left adc时,right adc录制到声音也是正常的。
这里的意思是使用右通道单独录音是没问题的?如果同时使用左右两通道同时录音,右声道就会有吱吱声?
您是通过LOR 播放的吗?您将Page 1 / Register 19 地址 0x13 寄存器值改为0x00,看测试结果是什么样的?
在Left adc通道打开,但是外部不输入声音给left adc时,right adc录制到声音也是正常的。这个的意思是录制双声道,左右adc都打开,但是外部接入音频信号时不接入左声道,录制下来的右声道是没有吱吱声
如果是这样的话,是不是左右通道同时录音时,左声道输入信号幅值比较大,影响了右通道,使得右声道存在吱吱声?
因为您使用的 IN3_L 和 IN3_R 分别是20pin 和21pin,是相邻的两个输入管脚,如果PCB上两信号线走线比较近,通道间就会有串扰。
信号输入是用的手机播放音乐输入的,左右的信号是一样的。你所说的这个左声道的信号大的问题,我觉得应该是不存在的,并且,我将输入的音量调节到很小,同时输入左右的时候,右声道也是能听到吱吱声的。
您可以用TLV320AIC3254播放其他左右通道的数字音频信号,看右声道是否正常?以排除左右声道的播放路径是没问题的;
TLV320AIC3254的相关文档都在其产品首页---技术文档 部分,如下链接和截图:
https://www.ti.com.cn/product/cn/TLV320AIC3254
单独播放音频文件,左右声道出来的声音都是正常的。
另外请教一下:i2c通讯的pin脚的工作电压是3.3V还是1.8V? 在datasheet中没有看到关于这个管脚电压的描述。