This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM1804: PCM1804时,发现ADC在转换过程中产生3次谐波较大

Part Number: PCM1804
Other Parts Discussed in Thread: PCM1798, LM317

我们在使用TI的PCM1804时,发现ADC在转换过程中产生3次谐波较大,影响失真度,具体如图,问一下,有没有好建议,以及设计的时候有什么特别需要注意的事项吗

  • 您好,

    您输入的信号是怎样的?是无干扰的单频1kHZ信号吗?

    对下面截图里的管脚做好电容滤波,滤波电容尽可能靠近管脚放置;

    选择精度高的电容器,通常不建议使用Y5V,另外电容器的额定电压是预期电压的两倍。

  • Dear Amy 

    1.输入的信号是无干扰的单频1KHz信号,幅度是0dBu,但是输入信号超强,3倍频的谐波也越强,导致输入信号大时THD也不能提高。目前使用2PSC/PCM1804,4PCS/PCM1798,我有试过从DSP内部产生一个1KHz信号输出至DA,其THD可以达到0.005%,证明后面的DAC没有问题,当信号从ADC输入-DSP-DAC输出时,THD只能达到0.02%。

    2.PCM1804的退藕电容0.1uF: 104/50V;0603;±5%;X7R;   47uF:   铝电解电容;贴片47uF/50V;Φ6.3*7.7mm;±20%;105℃; (此电容我有换过钽电容,也没有明显改善)  SCH与PCB LAYOUT见附件图片。

    3.PCM1804数字电源是DC-DC(XL1509)从12V的电压转为5V,再用LM317转为3.3V供电,对于电源是否要用LDO的电源?模拟5V供电是OPA +15V供电通过LM317转为+5V,是否有影响?

  • LM317就是LDO,应该不是这里的问题,您也可以用示波器测量下供电电源的纹波,开关电源 XL1509 PCB layout是否离ADC比较近?开关电源应远离模拟信号;原理图我需要再仔细看下;

  • 好的,如果原理图看出有什么问题,和我说一下呗,谢谢啦

  • 电路图中有2种GND,确认下是否单点连接?

    前级滤波器电路,您为什么没采用数据手册中的电路和参数?抗混叠RC滤波器一般是没有与电容并联的电阻的,不确定为什么在这里并联了电阻,这样是不是把输入电压信号转换成电流了?您将这里的电路按照数据手册Figure 44. 配置,看3次谐波怎样?

  • 试了一下按电路按照数据手册Figure 44. 配置一样的设计,但是3次谐波和现在的效果差不多;另外问一下3个时钟线的布线那里有讲究吗?会造成3次谐波大吗?

  • 3个时钟线的布线如下

        

  • 您现在不管输入多少频率的信号,都是输入信号频率的3次谐波较大吗?

  • 是的都很大,输入1KHZ就是3Khz,输入10kh就是对应的30khz比较大

  • 好的,我问下美国那边的资深工程师,由于时差问题,可能会晚一些答复您,请您耐心等一下

  • 美国的工程师已经回复:

    Has the customer used his design or is his test on an EVM ?

    Sometimes issues around the reference can cause Harmonics

    As a fist step can i see the schematic?

    对应的中文是

    您是使用自己设计的板子,还是在EVM上进行的测试?

    有时参考的相关问题可能会导致谐波

    作为第一步,我能看看原理图吗?

    ---

    关于以上回复,您可以对VREFL, VREFR, VCOML, and VCOMR 这几个管脚用示波器看下波形吗?看是否稳定或存在干扰?

    电路图您有数据手册Figure 44. 配置一样的电路图吗?

  • 附件是测试VREFL, VREFR, VCOML, and VCOMR 这的波形,其中L CH输入0dBu1KHz正弦波信号,测试时发现输入信号与未输入信号时VREF POWER的纹波不一样,同时跟信号幅度也不同。

    VREFL_POWER

    VREFR_POWER

    VCOMR

    VCOML

    信号输出_FFT

    信号输出_FFT.PDF    

  • 看您上面的附图3次谐波降低了很多?

  • VCOMR是没有输入信号测的数据,VREFR_POWER是L通道输入信号测试的,因为这个ADC是两路,我只输入了一路信号对比测的给你这边

  • 看上面示波器测得波形,VREFL, VREFR, VCOML, and VCOMR 纹波差不多。

    上面FFT频谱图看谐波幅值降低了很多,您是做了哪些修改?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。