Other Parts Discussed in Thread: PCM1798, LM317
我们在使用TI的PCM1804时,发现ADC在转换过程中产生3次谐波较大,影响失真度,具体如图,问一下,有没有好建议,以及设计的时候有什么特别需要注意的事项吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear Amy
1.输入的信号是无干扰的单频1KHz信号,幅度是0dBu,但是输入信号超强,3倍频的谐波也越强,导致输入信号大时THD也不能提高。目前使用2PSC/PCM1804,4PCS/PCM1798,我有试过从DSP内部产生一个1KHz信号输出至DA,其THD可以达到0.005%,证明后面的DAC没有问题,当信号从ADC输入-DSP-DAC输出时,THD只能达到0.02%。
2.PCM1804的退藕电容0.1uF: 104/50V;0603;±5%;X7R; 47uF: 铝电解电容;贴片47uF/50V;Φ6.3*7.7mm;±20%;105℃; (此电容我有换过钽电容,也没有明显改善) SCH与PCB LAYOUT见附件图片。
3.PCM1804数字电源是DC-DC(XL1509)从12V的电压转为5V,再用LM317转为3.3V供电,对于电源是否要用LDO的电源?模拟5V供电是OPA +15V供电通过LM317转为+5V,是否有影响?
LM317就是LDO,应该不是这里的问题,您也可以用示波器测量下供电电源的纹波,开关电源 XL1509 PCB layout是否离ADC比较近?开关电源应远离模拟信号;原理图我需要再仔细看下;
电路图中有2种GND,确认下是否单点连接?
前级滤波器电路,您为什么没采用数据手册中的电路和参数?抗混叠RC滤波器一般是没有与电容并联的电阻的,不确定为什么在这里并联了电阻,这样是不是把输入电压信号转换成电流了?您将这里的电路按照数据手册Figure 44. 配置,看3次谐波怎样?
试了一下按电路按照数据手册Figure 44. 配置一样的设计,但是3次谐波和现在的效果差不多;另外问一下3个时钟线的布线那里有讲究吗?会造成3次谐波大吗?
美国的工程师已经回复:
Has the customer used his design or is his test on an EVM ?
Sometimes issues around the reference can cause Harmonics
As a fist step can i see the schematic?
对应的中文是
您是使用自己设计的板子,还是在EVM上进行的测试?
有时参考的相关问题可能会导致谐波
作为第一步,我能看看原理图吗?
---
关于以上回复,您可以对VREFL, VREFR, VCOML, and VCOMR 这几个管脚用示波器看下波形吗?看是否稳定或存在干扰?
电路图您有数据手册Figure 44. 配置一样的电路图吗?
附件是测试VREFL, VREFR, VCOML, and VCOMR 这的波形,其中L CH输入0dBu、1KHz正弦波信号,测试时发现输入信号与未输入信号时VREF POWER的纹波不一样,同时跟信号幅度也不同。
VREFL_POWER
VREFR_POWER
VCOMR
VCOML
信号输出_FFT
看上面示波器测得波形,VREFL, VREFR, VCOML, and VCOMR 纹波差不多。
上面FFT频谱图看谐波幅值降低了很多,您是做了哪些修改?