This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320AIC3007: 使用过程中有漏电

Part Number: TLV320AIC3007

Hi TI Specialist,

   客户在使用过程中,有应用场景是不同时给TLV320AIC3007施加电压,而是先加1.8V,60ms后加3.3V.

    后芯片单独测试,发现如下问题,单独加1.8V,3.3V电压端有漏电。

    同样单独加3.3V,1.8V端也有漏电。

     同样客户的不同产品上,有PMIC输出1.8V和3.3V,也是如此,因为客户有先加1.8V,后加3.3V的加电时序,先加1.8V,在3.3V产生的漏电对产品产生影响。

    如下波形是单独加1.8V测量3.3V漏电 和

    单独加3.3V,测量1.8V端漏电。

    请帮忙分析具体原因。

    

  • 您好,这看起来是正常的。还是上电时序的问题, 您看下这篇关于AIC3109上电时序的FAQ。https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952744/faq-tlv320aic3109-q1-power-supply-sequencing/3520370#3520370

    当 AVDD/DRVDD 电源和 DVDD 电源之间存在延迟时、这可能会导致模拟电源 (AVDD/DRVDD) 上的漏电流高达几 mA。 这就是为什么AIC3109从 AVDD/DRVDD 到 DVDD (T2) 的最大时间限制为 5ms。 模拟电源上的泄漏电流状态将持续到 DVDD 通电并且编解码器将恢复其预期运行。 另一方面、如果数字电源 (IOVDD 和 DVDD) 在模拟电源之前接通电源、则 AVDD 可能会通过 DVDD 重新供电。 如果发生这种情况、系统中由 AVDD 相同电源供电的其他组件将通过编解码器连接供电。 如果系统中其他组件的电流需求足够高,则这可能会导致codec可靠性问题。 一旦模拟电源应用到codec、器件将恢复正常运行。

    所以针对AIC3007的的上电时序,我建议是参考AIC3107的,因为这两个器件非常相似,SPVDD可以和模拟电压AVDD/DRVDD 一起上电。

  • 感谢您的专业的解答。