Other Parts Discussed in Thread: TAS5634
Dear TI:
基于TAS5634评估板和相应的gui软件操作,对PWM输出的单端和差分性能进行了测试,目前按寄存器的默认配置 三种调制方式都没有达到SPEC中的性能,AD调制模式SNR测出约为77dB, BD调制稍差73dB,
1、应该如何配置寄存器才能复现到SPEC中的105dB的性能,和-80dB的THD,
2、能否详细测试条件呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dear TI:
基于TAS5634评估板和相应的gui软件操作,对PWM输出的单端和差分性能进行了测试,目前按寄存器的默认配置 三种调制方式都没有达到SPEC中的性能,AD调制模式SNR测出约为77dB, BD调制稍差73dB,
1、应该如何配置寄存器才能复现到SPEC中的105dB的性能,和-80dB的THD,
2、能否详细测试条件呢?
您好,这里有一篇关于Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier的应用手册,您参考下:
https://www.ti.com/lit/an/sloa068a/sloa068a.pdf
另外,也可以将您的测试条件及测试方法,配置附上看下。
您好,这个问题我去确认了下,是这样的,数据手册上的SNR值并不是通过EVM板测试的,是通过我们自己的验证测试板子测试的,它的尺寸要比EVM板大,并且尽可能的消除了外界的干扰,结果可能会受到工作台的影响,比如供电电源质量,非屏蔽连接线质量等。
您现在测试出来是AD调制模式SNR测出约为77dB, BD调制的话为73dB是吗?因为我手头上暂时没有demo,所以无法复制您的现象,需要去确认下。
感谢您回复我的问题,疑问是我们现在是纯数字推出差分信号分析性能,并不涉及到模拟部分,这些因素也会有这么大的影响吗?
您好,测试的时候是否使用滤波器之后再测? 如果使用AP测试的,输出PWM信号后需要选择filter,如下,然后再去测试。