Part Number: PCM3168
Hi TI ,
现在我的产品一样遇到相关的PCM3168A DAC输出底噪问题。具体如下图。
希望得到你们技术支持与对策。
Thanks,
GAO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: PCM3168
Hi TI ,
现在我的产品一样遇到相关的PCM3168A DAC输出底噪问题。具体如下图。
希望得到你们技术支持与对策。
Thanks,
GAO
Hardware control mode with differential input ADC
输出端是否使用了低通滤波器?
SCKI、LRCKDA、BCKDA信号频率分别是多少?可以给出它们的信号示波器波形吗?
输入数字信号是0时,输出是怎样的?
可以附上您的原理图吗?可以说明上述波形是在原理图哪个位置测量的吗
很抱歉,我手头上没有EVM板无法进行测试验证;
上面的三角杂波信号是在DAC输出。经低通滤波后,杂波会降到2至3mV,但经过功放10倍放大后,功放就会输出20至30mV底噪。断开35至40 PIN IIS DATA /LRCK/ BCK/ 输入,只保留41PIN SCKI输入。DAC还是会输出上面的杂波,SCKI停止输入后,杂波才会停止。此问题在四年前,就有在论坛上提出。请看以下两个提出底噪的问题,原因是一样的。也看不到TI有给出解决方案。
我看到上面的帖子是四年前和五年前的,您上面附的图片是使用的五年前帖子中的图片,所以我想确认一下五年前的这个帖子也是您发布的吗?我主要想知道里面的电路图和测试波形是不是来源于您目前这个板子?
SCKI、LRCKDA、BCKDA信号频率分别是多少?可以给出它们的信号示波器波形吗?
输入数字信号是0时,输出是怎样的?
可以附上您的原理图吗?可以说明上述波形是在原理图哪个位置测量的吗
您可以给出以上信息吗?
断开35至40 PIN IIS DATA /LRCK/ BCK/ 输入,只保留41PIN SCKI输入。DAC还是会输出上面的杂波,SCKI停止输入后,杂波才会停止。
浮空这些信号的输入管脚,它们也会耦合进噪声干扰,输出噪声也可能是从模拟输入端进入的