推荐电路上BST_2P接的自举电容是2.2uF,这个容值是怎么确定来的,用10nF是否可行
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先自举电容我们看到都是使用的0603的陶瓷电容,0402的大小是不推荐的,容易在音频低频输入时发生过流危险,钽电容也不推荐,ESR比较高。
其次在选取的时候,在不断变化的PWM,温度和负载下能够具有足够的能量存储。
关于取值,建议采用推荐值。自举电容器保持的电荷用于为高侧驱动器供电。 当 HS FET 导通时、电容器放电、当 LS 导通时、电容器重新充电。 在硬削波条件、HS 在多个周期内保持导通、需要使用 BST 电容将电压保持在 BST 欠压阈值以上、以使 FET 驱动器正常工作。