1. 使用的芯片是:PCM2912A, 问该芯片能否取代UAC3556B?
2. 硬件环境:计算机外置USB声卡。
3. 自己设计的产品。
4、我们现在还处在顶层设计阶段,芯片选型。
5、本人对TI的其他产品非常了解,但是对TI的音频处理芯片不是很了解。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 使用的芯片是:PCM2912A, 问该芯片能否取代UAC3556B?
2. 硬件环境:计算机外置USB声卡。
3. 自己设计的产品。
4、我们现在还处在顶层设计阶段,芯片选型。
5、本人对TI的其他产品非常了解,但是对TI的音频处理芯片不是很了解。
HI,
这两个芯片功能并不完全相同,要根据你的具体应用来看是否能用PCM2912A取代UAC3556B。如是否需要I2C通信?是否需要GPIO功能?是否需要低音单元输出?等等,最好能简单画一下你的应用框图。
Thanks.
Jacky,
谢谢迅速的回复。
I2C的功能需要的,低音单元的输出需要的。 GPIO不用。
能否新的方案推荐?
石振荣
Hi,
TI 的USB Codec目前还没有最新的方案, PCM2912A不支持I2C和低音单元输出功能,可能满足不了你的要求。
问一下哈,你们使用I2C的目的是什么?左右声道和低音单元的输出功率各是多大?准备使用的喇叭阻抗多大?USB供电还是外接电源?电源范围多少?
或许可行的方案是USB转I2S再使用I2S输入的Class-D功放。
Thanks.
1. I2C总线主要是外挂一个EEPROM,用来存储公司和产品信息。我不知道PCM2912A是不是可以通过其他方式外挂EEPROM,或是自身就携带EEPROM?
2. 低音可以讨论,如果没有这项功能就算了。毕竟我们主要是headset用。
3. USB供电,无外部供电。
你好:
PCM2912自身就携带产品信息,但是这个是个固定的值。由于修改芯片自带的内部信息需要刷芯片的内部存储单元,这个需要重新修改芯片。