This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
异常时,检查下各供电电压是否正常,看下是否发生了欠压保护?如果是这样的话,可能供电端提供的功率不够导致的,需使用更大输出功率的供电电源;
在 FAULT拉低前,芯片温度是否较高,也有可能发生了过温错误OTE(Overtemperature error),如果是这样的话,就是板子散热问题;
各电源都正常,在带载测试时,电流是从0.5A 一点点增到 7A左右,然后是OTW灯(过温)先亮(闪一下就灭了),接着FAULT灯就亮了(常亮),然后芯片就没有输出了,自身保护了
是哪里的电流从0.5A 一点点增到 7A左右?看您设置的ROCP电阻是27K,OC阈值是14.2A;
根据您描述的过程,应该是先过温,再紧接着过载,过载保护后关断输出,温度不再上升,OTW正常,但还一直处于过载状态中,所以FAULT一直被拉低。
芯片从有输出到没有输出的过程中,供电电压都是正常的吗?