This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们想用TPA3255,做一款2.1的应用,请问根据M2 M1 INPUT MODE与OUTPUT选择,1*BTL+2*SE,只能是选M2=0,M1=1,这时对应INPUT A,B(OUTPUT BTL),INPUT C,D(C OUTPUT SE,D OUTPUT SE)?请问规格书里的C_START引脚(IN=SE,OUT=BTL),这个IN就是短路帽悬空?OUT就是短路帽连通?请问TPA3255的全中文的规格书有吗?官网的中文说明书只有第一页是中文的,但其它页是英文的。请提供一下中文的规格书,谢谢。TPA3255的GVDD_AB,VDD,GVDD_CD,AVDD,DVDD都接DC12V的话,请问这个DC12V的额定电流大约多少mA的?另外FREQ_ADJ通过30K电阻接地,OC_IOP,OC_IOM引脚分别悬空,这时TPA3255处于MASTER MODE,工作频率是不是450KHZ左右?当处于AM1,AM2模式时工作频率分别是多少KHZ?另外TPA3255上电时序是不是一定要通过TPS3802K33DCKR这颗芯片复位芯片的?上电复位一下后TPA3255才能正常进入工作状态,如果把/RESET引脚悬空不接TPS3802K33DCKR这颗芯片,那TPA3255是没法进入正常工作状态的?
您好,关于您的几个问题。
请问根据M2 M1 INPUT MODE与OUTPUT选择,1*BTL+2*SE,只能是选M2=0,M1=1,这时对应INPUT A,B(OUTPUT BTL),INPUT C,D(C OUTPUT SE,D OUTPUT SE)
是的,Channel AB: BTL。 Channel C 和Channel D:都是单端SE
请问规格书里的C_START引脚(IN=SE,OUT=BTL),这个IN就是短路帽悬空?OUT就是短路帽连通?
C_START是控制芯片上电启动爬坡速度的引脚,直接接电容到GND。 您这里提到IN短路帽悬空,OUT短路帽连通是什么意思?
如果IN=SE指的是输入是单端输入,OUT=BTL指的是输出为BTL模式输出。
请问TPA3255的全中文的规格书有吗?官网的中文说明书只有第一页是中文的,但其它页是英文的。请提供一下中文的规格书,谢谢
抱歉没有全英文的。
请问这个DC12V的额定电流大约多少mA的
另外FREQ_ADJ通过30K电阻接地,OC_IOP,OC_IOM引脚分别悬空,这时TPA3255处于MASTER MODE,工作频率是不是450KHZ左右?
FREQ_ADJ 通过30Kohm接地,norminal master mode, PWM 帧率为450Khz没问题。
当处于AM1,AM2模式时工作频率分别是多少KHZ?
如上图,处于AM1 和AM2时,典型值为500Khz和600Khz。
TPA3255上电时序是不是一定要通过TPS3802K33DCKR这颗芯片复位芯片的?上电复位一下后TPA3255才能正常进入工作状态,如果把/RESET引脚悬空不接TPS3802K33DCKR这颗芯片,那TPA3255是没法进入正常工作状态的?
reset不能不接,一定要按照datasheet中的上电时序,上电过程reset是一个由低到高的变化过程,datasheet推荐当PVDD上电后至少250ms内reset是保持低电平的,可以看到当PVDD, VDD以及DVDD电压都起来稳定之后reset才拉高,这样才能保证一个合理的上电顺序,能确保TPA3255 上电启动后能正常稳定的工作。
/CLIP_OTW,/FAULT 是OD输出,所以输出端需要上拉。
EVM user's guide中是通过MOS的导通与关闭来监控LED的亮与否,从而判断/CLIP_OTW,/FAULT输出高还是低电平。
另外,是的,TPA3255没有mute或standby 引脚,可以通过MCU的GPIO控制reset将其拉低,使其进入低功耗状态。
可以看到reset模式下的supply current:
另外TPA3255的规格书里没in 2.1 mixed1x BTL + 2x SE mode depending on output power conditions and system design.的应用电路图,能不能帮忙跟你们工程要一个这个的应用电路图,谢谢。tpa3255.pdf