This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3118D2: 使用TPA3118D2做功放,24V供电,发热严重。

Part Number: TPA3118D2
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

使用TPA3118D2做功放,双面板,24V供电,发热严重,几分钟后芯片自动重启,测试芯片表面温度到90多度。输出端接的是200W的大喇叭,现在芯片设成最小的增益(Master 20 dB R1=5.6 kΩR2=OPEN),输入正弦波幅度调到2V时,24V直流稳压源的电流为0.45A左右,TPA3118D2几分钟后直接到90多度,自动重启。如果正弦波幅度调到1V,芯片温度会在80度左右,24V直流电流大概在0.29A。这样算起来总功率都不到10W,芯片就发热严重了,不知道要怎么处理?

  • 您好,

    您是使用的BTL模式还是PBTL模式?从如下datasheet截图看TPA3118D2在BTL模式下支持的最小负载阻抗是3.2Ω,在PBTL模式下支持的最小负载阻抗是1.6 Ω;

    您外接的200W大喇叭阻抗是多少?

    TPA3118D2 在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上 仅可以 提供 2 × 30W/8Ω 的功率。

  • 用的是PBTL(即Mono Mode模式),双面板,散热都是按照规格书设计的。之前我设的频率是1.2MHz,发现还没有信号输入过 一会就会发热,几分钟后芯片会到50多度,后来我把频率设为400kHz,没有信号输入时芯片不会发热,但是带负载还是会发热。我的负载喇叭是2.7欧姆的(通直流电除以电流读数得的结果)。后来我们从淘宝上买了一块TPA3116D2带散热块的模块,也是用24V带同样的负载,一样设26DB增益,当直流电源显示1A左右电流时,发热也是很大,几分钟后那散热片也是挺不住,有70多度。现在我用两块板的TPA3118D2并联驱动喇叭(一块主模式,一块从模式,最后把两块板的outR并接,outL并接,再各接喇叭两端),这样直流电源显示2.3A左右时,测芯片背面温度会到70多度。也就是两块芯片并联驱动,大概就是能到60W左右。现在我这个项目要长时间能驱动80W左右,实在是想不到解决办法了。希望你们帮我分析一下问题。

  • PLIMIT您设置的是多少?您实测输出功率是多少?输入功率减去输出功率就是发热功率了,您可以计算下发热功率是多少?

    另外功放除了发热工作正常吗?您是否有 TPA3118D2EVM板?

  • PLIMIT没设限制,也就是接到DVDD。实测功率我测不到,我是用数子稳压源24V给整个板子供的电,数字稳压源上面的电流读数为整个板子的电流,这个功率应该就是你说的输入功率。之前我把频率设为1.2MHz,没有输入信号,几分钟后芯片就到50多度了,电感温度正常;后来我把频率设为400KHz,没输入信号芯片不会发热。我把输入信号为1Vpp,1KHz的正弦波,整板的电流最大是0.48A,芯片温度在70度左右,输入2Vpp,1KHz正弦波,整板电流最大到1.3A左右,几分钟后温度超过85度,芯片会重启。这时输出电感和电容只是微热,估计在40 多度左右。请问一下,这个输出功率怎么计算的?输入功率相当于我的整块板的功率,因为我这个板上还没接上其它的电路。除了发热,其它的都正常,手上没有TPA3118D2的EVM。

  •  上面那个图插重复了,不好意思。

  • 首先降低开关频率会提高转换效率,降低功率损耗,因此1.2MHz开关频率时芯片温度比400KHZ时温度高是正常现象。

    输出功率测量请参考下面手册第9部分:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sloa068a/sloa068a.pdf

    芯片重启,应该是发生了过温保护,因为电路中您将fault输出接到SDZ 管脚了