This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM6240-Q1: 诊断功能确认

Part Number: PCM6240-Q1

Hello,

  1.     PCM6240在交流耦合输入配置的情况下,是否支持Input Pin Short to Ground、Input Pin Short to MICBIAS、Open Inputs等诊断功能;
  2.     如果不支持,怎样处理,是否有其它类型的芯片支持交流耦合输入配置的诊断功能;

    

  • 您好,PCM6240支持AC 耦合输入配置下的输入诊断,但是诊断方式如下:两个通道连接到AC耦合的输入端进行诊断。

    具体可参考“PCM6xx0-Q1 Fault Diagnostic Features”应用手册Page4:https://www.ti.com/lit/an/sbaa351/sbaa351.pdf

  • 好的,谢谢;还有一个问题:

    在PCM6240的输入配置上,我们的电路设计是参照MIC的DATASHEET建议,如下图所示;但是在PCM6240的DATASHEET上,交流耦合输入在INxM端串联了电容到地;我们的电路设计已经实测,录音播放没有问题,但是不确定MIC这种电路设计是否有风险或者BUG,请帮忙确认一下。

  • 您好,您是说上面电路是按照MIC的数据手册推荐的电路设计的是吗?

    但是PCM6240的推荐连接方式是INxM串联电容到地,是这个意思吧?

    是这样的,如果您是差分输入,AC耦合,那么INP和INM都需要AC耦合电容,如果是单端输入的话,AC耦合模式,其中INM一端需要通过电容后接地。

    也就是下面两种连接方式,一种是差分输入的AC耦合模式,一种是单端输入的AC耦合模式:

  • 再描述一下我们当前的应用情况如下:

    1. PCM6240的输入外接4个通道的硅麦麦克风;
    2. 输入配置如之前图示:INxP输入连接耦合电容, INxM输入直接接地;
    3. PCM6240寄存器配置上,CHx_CFG0CHx_DC位配置为1,其它位默认为0,如下图所示;
    4. 当前电路已经实测MIC能够正常录音,而且回放录音的声音清晰;

    找您确认一下,我们当前这种使用方式是否存在隐患或BUG。

  • 明白您的意思了,实际电路中采用的是AC耦合,但寄存器配置的是DC耦合。

    那您看下附上的Table96, 0x3C的bit0,如果AGC enable的话,必须使用AC耦合。disable的话没有关系。

    另外关于您的这种接法以及对应的配置,如果正常操作是没问题的,但是寄存器配置的DC耦合,那么会启动输入DC报错机制,但实际您的电路又是AC耦合,所以可能到时候调试的时候不便去分析。 我个人建议最好一致。

  • 好的,感谢;

    关于PCM6240的INP和INM输入幅值范围,请再帮忙确认:

    (1) Datasheet中描述INxx参考AVSS的输入范围是0.1~(MICBIAS-0.1),不能是负值?

    (2)我们当前的设计中,MIC的输出信号通过AC耦合电容后直接输入INP,INP上没有接上拉电阻到MICBIAS,信号通过耦合电容隔直后,在INP上的电压会有负值,不在Datasheet建议的范围内了,对芯片有什么影响?

    (3)下图所示Datasheet中的,Differential input full-scale AC signal voltage,指的是INP - INM电压?

  • Datasheet中描述INxx参考AVSS的输入范围是0.1~(MICBIAS-0.1),不能是负值?

    是的,不能是负输入。

    我们当前的设计中,MIC的输出信号通过AC耦合电容后直接输入INP,INP上没有接上拉电阻到MICBIAS,信号通过耦合电容隔直后,在INP上的电压会有负值,不在Datasheet建议的范围内了,对芯片有什么影响?

    经过AC耦合电容后上拉电阻到MICBIAS的目的就是为了添加合适的偏置电压,保证其输出能满足INxx的输入范围,如果是负压,那么不能保证芯片能长期稳定工作,并且电气参数也不一定符合datasheet的标准。

    下图所示Datasheet中的,Differential input full-scale AC signal voltage,指的是INP - INM电压?

    您的理解是没问题的,指的是INP-INN的满量程输入电压。