Part Number: PCM6240-Q1
Hello,
- PCM6240在交流耦合输入配置的情况下,是否支持Input Pin Short to Ground、Input Pin Short to MICBIAS、Open Inputs等诊断功能;
- 如果不支持,怎样处理,是否有其它类型的芯片支持交流耦合输入配置的诊断功能;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: PCM6240-Q1
Hello,
您好,PCM6240支持AC 耦合输入配置下的输入诊断,但是诊断方式如下:两个通道连接到AC耦合的输入端进行诊断。
具体可参考“PCM6xx0-Q1 Fault Diagnostic Features”应用手册Page4:https://www.ti.com/lit/an/sbaa351/sbaa351.pdf

您好,您是说上面电路是按照MIC的数据手册推荐的电路设计的是吗?
但是PCM6240的推荐连接方式是INxM串联电容到地,是这个意思吧?
是这样的,如果您是差分输入,AC耦合,那么INP和INM都需要AC耦合电容,如果是单端输入的话,AC耦合模式,其中INM一端需要通过电容后接地。
也就是下面两种连接方式,一种是差分输入的AC耦合模式,一种是单端输入的AC耦合模式:

明白您的意思了,实际电路中采用的是AC耦合,但寄存器配置的是DC耦合。
那您看下附上的Table96, 0x3C的bit0,如果AGC enable的话,必须使用AC耦合。disable的话没有关系。

另外关于您的这种接法以及对应的配置,如果正常操作是没问题的,但是寄存器配置的DC耦合,那么会启动输入DC报错机制,但实际您的电路又是AC耦合,所以可能到时候调试的时候不便去分析。 我个人建议最好一致。
好的,感谢;
关于PCM6240的INP和INM输入幅值范围,请再帮忙确认:
(1) Datasheet中描述INxx参考AVSS的输入范围是0.1~(MICBIAS-0.1),不能是负值?

(2)我们当前的设计中,MIC的输出信号通过AC耦合电容后直接输入INP,INP上没有接上拉电阻到MICBIAS,信号通过耦合电容隔直后,在INP上的电压会有负值,不在Datasheet建议的范围内了,对芯片有什么影响?
(3)下图所示Datasheet中的,Differential input full-scale AC signal voltage,指的是INP - INM电压?

Datasheet中描述INxx参考AVSS的输入范围是0.1~(MICBIAS-0.1),不能是负值?
是的,不能是负输入。
我们当前的设计中,MIC的输出信号通过AC耦合电容后直接输入INP,INP上没有接上拉电阻到MICBIAS,信号通过耦合电容隔直后,在INP上的电压会有负值,不在Datasheet建议的范围内了,对芯片有什么影响?
经过AC耦合电容后上拉电阻到MICBIAS的目的就是为了添加合适的偏置电压,保证其输出能满足INxx的输入范围,如果是负压,那么不能保证芯片能长期稳定工作,并且电气参数也不一定符合datasheet的标准。
下图所示Datasheet中的,Differential input full-scale AC signal voltage,指的是INP - INM电压?
您的理解是没问题的,指的是INP-INN的满量程输入电压。