等待时间没有规律,有时通电就有声音,有时要经过几分钟。请指教如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1、“你的增益电阻连接的有点问题,要不通过电阻连接到电源,要不就通过电阻连接到地。如果你现在原理图上的电阻有点问题。”
按你的建议,直接通过电阻接电源或地,都不行。所以应该不是这里的问题。
数据手册中描述增益是逻辑输入电压控制,应该在高电平(大于2V)低电平(小于0.8V)范围就可以吧
2、“这也是一种可能,你可以换个音源试下”
我理解的数据手册上的那段话意思是:工作在单端(SE)模式时,如果左右声道频率相位相同,且电源的容量不足的情况下,会造成芯片低压保护,暂时关闭音频输出。
数据手册推荐的解决方法:把其中一个声道信号反相180度,同时该声道的喇叭接线反接;或增加电源的容量。
上述理解对吗?
不过,我测量过通电喇叭没声音输出时,电源电压并没有明显变化,说明电源容量应该足够(用的是24V/5A的开关电源)