This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3123D2 接通电源后需要等待一段时间,喇叭才有声音

Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2

等待时间没有规律,有时通电就有声音,有时要经过几分钟。请指教如何解决?

  • 你好:

               你能不能改为全硬件的方式,现在你的SD脚被外部控制着,这个可能是你的控制器的原因。

  • 谢谢!没声音时测量SD脚是24v的。

    实际电路中还有一片TPA3123D2,接成BTL方式驱动重低音,通电后重低音喇叭是有声音的。该芯片SD脚与上图没声音TPA3123D2的SD脚并联,说明没有被控制。

  • 你好:

               你的增益管脚的电阻全焊接了吗?还有就是你把那个并联的那颗也不工作,就工作那个有问题的,看是否可以复现,你的供电是哪里来的?

  • 上图中的增益电阻是全部焊接的,供电电源是开关电源24V。

    “还有就是你把那个并联的那颗也不工作,就工作那个有问题的”

    好吧,我试一下。

  • 你好:

     你的增益电阻连接的有点问题,要不通过电阻连接到电源,要不就通过电阻连接到地。如果你现在原理图上的电阻有点问题。

  • 并联的那颗SD脚连线切断后直接接24V,上图那颗仍然有问题。

    发现一个现象,没声音时手拿金属镊子间断的碰触音频信号输入端,可以触发声音输出。

    另外,是不是数据手册上这段话的说的现象:

  • 这也是一种可能,你可以换个音源试下。

  • 您好!

    1、“你的增益电阻连接的有点问题,要不通过电阻连接到电源,要不就通过电阻连接到地。如果你现在原理图上的电阻有点问题。”

    按你的建议,直接通过电阻接电源或地,都不行。所以应该不是这里的问题。

    数据手册中描述增益是逻辑输入电压控制,应该在高电平(大于2V)低电平(小于0.8V)范围就可以吧

    2、“这也是一种可能,你可以换个音源试下”

    我理解的数据手册上的那段话意思是:工作在单端(SE)模式时,如果左右声道频率相位相同,且电源的容量不足的情况下,会造成芯片低压保护,暂时关闭音频输出。

    数据手册推荐的解决方法:把其中一个声道信号反相180度,同时该声道的喇叭接线反接;或增加电源的容量。

    上述理解对吗?

    不过,我测量过通电喇叭没声音输出时,电源电压并没有明显变化,说明电源容量应该足够(用的是24V/5A的开关电源)


  • 你好:

             你测试下当开机延迟时间很长的情况下,你的PIN15与PIN22是否有输出?还有就是断开负载是不是会出现类似的现象。就测波形不听声音。

             那个电源是你们做的吗?还是稳压源?如果是自己做的建议用稳压源试下。

             在输出端加两个泄放电阻试下:

  • 当开机延迟时间很长的情况下,PIN15与PIN22有输出。断开负载也有输出。

    用稳压电源问题依旧。


    SD脚直接10K电阻到24V,去掉外部的控制三极管(禁止外部控制SD),目前测试OK。

    测试外部控制电路满足SD脚的电平要求,不知什么原因。

  • 你测出来的SD脚电压是多少?

    是不是你的管子没有完全关闭,导致输出的电流不够来驱动两个芯片的SD脚。你可以测下STDBY的电压。

  • STDBY为低电平时,SD脚为22V左右,三极管应该是关闭的,且23V电压满足SD高电平输入电压要求(数据手册要求最小2V)。

  • 你好:

              你试下把R27这个电阻改成1K,看加上三极管是不是还能复现那个问题。还有就是换个三极管,说不定你焊接的那个三极管坏了或者你焊接反了。。

  • 谢谢!确认是SD外围控制电路问题。已重新更改,确认OK。