你好!
最近在用TPA3118做一个前装车载导航项目( LC滤波电路与DEMO板一致),客户坚持用AB类功放测试方法,不加滤波器进行测试,SNR/THD测试指标都不能通过。
我们自己在加RC滤波器(100欧姆+56nF)的情况下测试可以通过,SNR指标要求>50dB, THD指标 <0.2%。在不加滤波器的情况下,SNR最差只有40dB,THD达到了0.3%以上。
请问是否有针对车载行业的Class D功放测试规范,可以说服客户?或者有其他的办法,即使在不加滤波器的情况下也可以通过测试?
谢谢!