我用HIFIMAN 601 和IHIFI960的 主板I2S线飞出来(估计是I2S不,反正是数字信号),给PCM1794
1794有很多工作模式
但是只有带有I2S的模式可以出声,其他模式不响啊
能响的见图片红色部分, 我想玩1794的平衡模式,也就是MONO模式,可是这个模式搞了不响,那个做过啊,交流下,要怎么弄呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用HIFIMAN 601 和IHIFI960的 主板I2S线飞出来(估计是I2S不,反正是数字信号),给PCM1794
1794有很多工作模式
但是只有带有I2S的模式可以出声,其他模式不响啊
能响的见图片红色部分, 我想玩1794的平衡模式,也就是MONO模式,可是这个模式搞了不响,那个做过啊,交流下,要怎么弄呢?
你好:
我没有看到你的图片,如果要配置成mono模式,那个引脚必须拉高。你配置成I2S可以出声,说明你的主板的音频格式是I2S格式的。
你说的出声是左右声道都有声音吗?因为有些声音是单声道的。而MONO有左声道和右声道之分。
还有一种是你的音频左右声道是相反的。刚好抵消了。你可以用示波器看下。
MONO CHSL FMT1 FMT0 FORMAT STEREO/MONO
1 0 0 0 I2S Mono, L-channel
1 1 0 0 I2S Mono, R-channel
0 1 1 1 Digital filter bypass Mono
PCM1794 是可以做平衡输出的,也就是用2个芯片1794, 这个时候,2个芯片要设置成什么模式? 或者说2个芯片要分别要设置成什么模式?
1794设计指导上写的在平衡模式的是(MONO,我对这个MONO敢模糊,不准确是具体的那个) , 因为 实际设置是时候有MONO R_CHANNEL, MONO L_CHANNEL, 和 MONO 没后缀的模式
这MONO没后缀的,是干啥用的,
以上麻烦了,谢谢!
你说的出声是左右声道都有声音吗?--------意识是Lch OUT 和Rch OUT正常听到歌曲,出正常的音乐
因为有些声音是单声道的。而MONO有左声道和右声道之分。
一个1794芯片设置如下模式,对应的结果如下.
1 0 0 0 I2S Mono, L-channel------Lch OUT 和Rch OUT 一起出Lch OUT 的音乐
1 1 0 0 I2S Mono, R-channel----Lch OUT 和Rch OUT 一起出Rch OUT 的音乐
0 1 1 1 Digital filter bypass Mono----啥都不出,有非常微弱的尖叫声
你好:
当不使用内部的滤波器时,就需要Mono没后缀的模式。在datasheet 23页有描述。你测试声音模糊是因为没有经过数字滤波器。
PCM1794的平衡输出见datasheet 22页 figure 26。
你好,MONO不带后缀的我听你讲,懂了,谢谢!
还麻烦下你,如下!
PCM1794的平衡输出见datasheet 22页 figure 26。图的下面是这样备注的(Figure 26. Measurement Circuit for Monaural Mode)
Monaural Mode,具体是指MONO ,还是 Mono, L-channel,还是 Mono, R-channel ?
Balanced Out 的时候XLR平衡接口的OUT+ ,OUT-应该是差分信号额!!相位相反,幅度相同.
你好:
只要是mono的都是那种连接。你可以配置成Mono Lchannel试一下。