This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM1794 MONO模式 怎么才能工作

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794

www.erji.net/read.php

我用HIFIMAN 601  和IHIFI960的  主板I2S线飞出来(估计是I2S不,反正是数字信号),给PCM1794  

1794有很多工作模式
但是只有带有I2S的模式可以出声,其他模式不响啊
能响的见图片红色部分,  我想玩1794的平衡模式,也就是MONO模式,可是这个模式搞了不响,那个做过啊,交流下,要怎么弄呢?

  • 你好:

             我没有看到你的图片,如果要配置成mono模式,那个引脚必须拉高。你配置成I2S可以出声,说明你的主板的音频格式是I2S格式的。

             你说的出声是左右声道都有声音吗?因为有些声音是单声道的。而MONO有左声道和右声道之分。

              还有一种是你的音频左右声道是相反的。刚好抵消了。你可以用示波器看下。

    MONO CHSL FMT1 FMT0 FORMAT STEREO/MONO

    1 0 0 0 I2S Mono, L-channel

    1 1 0 0 I2S Mono, R-channel

    0 1 1 1 Digital filter bypass Mono

             

  • PCM1794 是可以做平衡输出的,也就是用2个芯片1794,  这个时候,2个芯片要设置成什么模式? 或者说2个芯片要分别要设置成什么模式?

    1794设计指导上写的在平衡模式的是(MONO,我对这个MONO敢模糊,不准确是具体的那个) ,   因为 实际设置是时候有MONO R_CHANNEL,  MONO L_CHANNEL, 和 MONO 没后缀的模式    

    这MONO没后缀的,是干啥用的, 

    以上麻烦了,谢谢!

  • 你说的出声是左右声道都有声音吗?--------意识是Lch OUT 和Rch OUT正常听到歌曲,出正常的音乐

    因为有些声音是单声道的。而MONO有左声道和右声道之分。

       一个1794芯片设置如下模式,对应的结果如下.

      1 0 0 0 I2S Mono, L-channel------Lch OUT 和Rch OUT 一起出Lch OUT 的音乐

       1 1 0 0 I2S Mono, R-channel----Lch OUT 和Rch OUT 一起出Rch OUT 的音乐

       0 1 1 1 Digital filter bypass Mono----啥都不出,有非常微弱的尖叫声

  • 你好:

                    当不使用内部的滤波器时,就需要Mono没后缀的模式。在datasheet 23页有描述。你测试声音模糊是因为没有经过数字滤波器。

                     PCM1794的平衡输出见datasheet 22页 figure 26。

  • 你好,MONO不带后缀的我听你讲,懂了,谢谢!

    还麻烦下你,如下!

    PCM1794的平衡输出见datasheet 22页 figure 26。图的下面是这样备注的(Figure 26. Measurement Circuit for Monaural Mode)

    Monaural Mode,具体是指MONO ,还是 Mono, L-channel,还是 Mono, R-channel ?

    Balanced Out 的时候XLR平衡接口的OUT+ ,OUT-应该是差分信号额!!相位相反,幅度相同.

  • 你好:

              只要是mono的都是那种连接。你可以配置成Mono Lchannel试一下。