This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3118设计的BTL电路工作异常



专家好:

如附件PDF电路图,PCB在如图片。2.1声道的方案。LR声道已经没有问题了。但BTL声道。只要接上LC滤波器上的1uF电容,功放IC就进入保护状态。

尝试把电容改为0.47uF功放不保护但功放IC和输出电感发热利害。0.1uF也发热不过相对没那么利害。是高频自激了吗?

对照过规格书,检查过电路发现规格书上是没有分模拟/功放地的,我分了,LR声道上设计没问题,但BTL声道的L声道输入我接到电源地上。按规格书说明这两个脚只要不接电容接地,功放就会检测出来从而进入BTL模式,按理这两个脚不接模拟地也没太大关系啊。

现在方案暂时卡在这个问题上。除了规格书外,希望提供完整一点单独工作的BTL模式应用电路图,谢谢。

  • 有人能告诉我电路图有没有问题吗?

  • 刚用示波器测了一下PBTL的两个输出端。

    LR声道是正常的400KHZ。但PBTL两端只有120KHZ。

    这又是什么原因呢?

  • 你好:

             你确认下芯片16脚的频率是多少的?是100K的吗?如果不是的话,可能是你的电阻值焊接错了,你检查下R17,35,37,38的电阻值。

  • 16脚的频率是100K的。因为LR声道的主IC是正常工作的。

    另外四个电阻的阻值。我也检查过了。没有焊错的。

    最后我把PBTL的那个IC也接成主的模式。断开中间连接的R15,拆开C66,

    这时PBTL的输出端频率依然是120KHZ。

    最后把R37,R38调成和LR声道一样设计的20K,100K,

    PBTL的输出端频率转为正常的400KHZ。可以正常工作了。

    其实不太理解,两个功放IC为什么要分主从模式?希望解释一下。谢谢。顺便分析一下为什么按规格书的主从IC接法。从IC工作不正常。

  • 你好:

              由于两颗功放放在一起工作,其开关频率不可能完全一致,所以两个的差频会形成音频的噪声,所以需要SYNC管脚的同步时钟,保证两颗芯片同步。

              你检查下从的那颗有输入的同步时钟吗?频率正确吗?

              

  • 问题已经解决。规格书电路有问题。主IC送一个100KHz的方波出来经过这么一个RC网络送进去从IC。从IC能正常工作吗?

  • 问题已经解决。规格书电路有问题。主IC送一个100KHz的方波出来经过这么一个RC网络送进去从IC。从IC能正常工作吗?

  • 你好:

                 规格书上是没有问题的,两片I2C工作的时候一定要工作在主从模式。这样主从的PWM的开关频率才会一致。如果工作在两个主模式,两个PWM频率接近会有差频干扰。

  • 你理解错我意思了。我意思是,我现在已经让两个IC工作在主从模式了,电路的接法和规格书的一样,主IC是20K和100K增益电阻。从IC是75K,和47K电阻,两个IC增益均设计为26DB。

    你看我昨天传的规格书应用图,主IC工作是会从SYNC脚送一个100KHz的约3V电压左右的方波出来。这个频率的方波如果按规格书的电路,经过那个RC滤波器(10K。1000PF)。波形已经变成三角波了。这就是为什么我按着规格书的应用电路布线,从IC不能正常工作的原因。

    把1000PF的电容拆掉,波形畸变得没那么利害时,从IC就已经可以正常工作了。

    因为两个IC的SYNC一个是输出,一个输入,为了另主IC送出来的100KHz波形畸变更小,我已经把这个RC滤波器的电容拆掉,电阻阻值改为1K,这样主IC输出来的方波可以没有畸变地输入从IC了。问题已经解决了。

    建议通知TI那边对TPA3118系列的应用电路做修改。