This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5630B: TAS5630B故障问题

Part Number: TAS5630B
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630

这颗芯片测试时反复坏,不是READY信号变低就是SD信号变低,或者这两个同时变低,只有OTW正常,对比别人使用情况,有一下疑问:

1.器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地吗?(电源地)这个散热焊盘有内部电连接吗?

2.DC12V供电有什么要求,我用DCDC芯片直接12V,过1R电阻,后接10nF并联1uF,测试纹波很小的。看到别人加都是48V过DCDC然后用三端稳压器供电,是这块出问题了吗?

如表述不清,或需要更详细表述可以回帖提出,也可以看看最近几个关于TAS5630的,实际用的芯片一直是TAS5630B。

  • 您好,

    1、散热器需要接地:

    2、12V供电使用LDO注意考虑的是干扰噪声,DCDC开关电源具有高频开关信号,其输出也具有高频纹波,而一般芯片随着电源纹波频率的升高,PSRR抑制能力越差,对音频造成的干扰越大。对于模拟器件,一般选用线性电源供电,比如LDO。

    READY信号变低或 SD信号变低,检查下是不是发生了过载或欠压保护?此时测量各供电电压是否正常?使用的是什么模式?外接负载是多少?

  • 关键是不管什么原因,这两个信号都不能恢复,即使断电重启都不行。

    另外,我尝试将别人的TAS5630B做的功放板进行测试,对方采用2*BTL方式,我直接将两组并联,输入用同一个信号驱动(先前用示波器看过,对应的输出没相位差、没同时刻幅度差),尽力保证两组输出的引线长度一致,共同进入负载,结果到6.7A时,持续2-3分钟,功放保护。输入是DC48V,如果认为均流合理的话,实际没组才3.5A电流,远远达不到过流保护条件。风机从散热片上吹出的气流感觉不到温度。这个还能判断出是过温保护吗?别人的东西,所有信号没有引出来,不能观察OTW。另外,对方的断电重启,还是可以工作的。

  • 关键是不管什么原因,这两个信号都不能恢复,即使断电重启都不行

    芯片是在测试过程中,正常工作一段时间异常的是吗?您可以附上电路图吗?我想看下电路图是否哪里连接不正常?

    您是想将设备工作在PBTL模式吗?这需要通过M1、M2、M3管脚配置:

  • 其中C、D输入处通过焊接R37=1K、R36不焊接,C52焊接1K电阻方式置为BD滤波模式。

    来自DAC的单端信号通过运放转差分,C、D没焊接,通过电阻选择焊接方式选择101.

    直接DCDC给的12V

    输出的信号外部通过4.7K电阻上拉,由单片机识别,这个电阻改大到10K也尝试过,依旧损坏。

  • 1、建议您M1、M2、M3直接连接VREG或GND来配置高低电平,因为VREG驱动能力有限,如果采用这种电阻串联分压的模式,会有很大的电流从VREG抽走,这很可能会拉低VREG的电压,且此时配置的M1、M2、M3的电压不符合高低电平标准,高电平最低是2V,低电平最高是0.8V。而VREG的电压正常是3.3V,1/2分压是1.65V,因此不符合高低电平标准,这里修改后,再看测试结果怎样?

    2、请注意 PBTL模式输出端端是OUT_A和OUT_C并联、OUT_B和OUT_D并联,像下面截图所示:

  • 或许是我表达有问题,置1的时候是和VREG相连的电阻焊接,另外一个不焊,置零的时候是焊接接地电阻,另外一个不焊。

    PBTL时确实是在电感远离芯片侧短接的,这个也没问题。

  • OTW, CLIP, READY, SD内部集成了上拉电阻到 VREG,外部可以不接。

    异常时,您是否检查了是否发生了欠压保护,实测各供电电压是否被拉低?测试时外接负载是多少?

    如果供电电源功率不满足要求,即使重新上电它也会再次进入保护状态。

    在BPTL模式,对电源所需要的功率比在2* BTL模式下的大,因此异常时请实测各供电电压是多少?

    另外检查下输出端是否发生了短路?如果存在短路状态,重新上电后也会再次进入保护状态。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。