Other Parts Discussed in Thread: TAS5630
这颗芯片测试时反复坏,不是READY信号变低就是SD信号变低,或者这两个同时变低,只有OTW正常,对比别人使用情况,有一下疑问:
1.器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地吗?(电源地)这个散热焊盘有内部电连接吗?
2.DC12V供电有什么要求,我用DCDC芯片直接12V,过1R电阻,后接10nF并联1uF,测试纹波很小的。看到别人加都是48V过DCDC然后用三端稳压器供电,是这块出问题了吗?
如表述不清,或需要更详细表述可以回帖提出,也可以看看最近几个关于TAS5630的,实际用的芯片一直是TAS5630B。