自供电模式,电源用两个LDO分别提供VCC_3.3和VCC_3.3_ANALOG
晶振为有源晶振,12脚(XTI)接晶振输出,13脚(XTO)悬空
D+的1.5K上拉电阻忘加了,后来在24脚(VBUS)和23脚(D+)之间直接焊上了一个0402的1.5K电阻
图中10uF的电容全部为X7R的陶瓷电容
接上电脑后成功识别,用foobar选中该设备并播放,能在D+和D-上看到信号,I2S输出也有信号,XTI和XTO都有12MHz的信号,PSEL FSEL DT TEST 电平均与原理图相同,/SSPND为高,VCOM为VCC/2,但VOUTL和VOUTR输出恒为VCC/2(只接了10k的电阻,后级没接)
从引脚上来看所有的设置都是正确的,PCM2706也换了3片,还换了一片PCM2707,I2S输出正常,/SSPND为高,代表芯片还是在正常工作的,可为什么DA就是没输出呢?
请各位帮帮我解决这个问题。谢谢。