This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在制作TPA3255低音炮电路板时发现,在所有元器件、电路图、散热、供电电源和电压都一致的情况下,第一次的PCBA的限流保护阈值可以超过设定的17A,最高19A进入保护,工作也稳定无异常。但第二次修改后的PCBA中测试时发现,限流保护阈值一直不能超过17A,一旦超过17A,则迅速进入保护状态,工作也稳定均无异常。
芯片的模式、频率、输出负载、等均一致,两者只是修改了元器件的摆放、布线而已。
我想知道造成这个情况的原因可能是?
这两者哪一版会更合理呢?
如果后续一直按照第一版的19A进入保护,后续使用的时候是否会有损坏芯片的风险?
您好,datasheet中建议的是OC过流保护的阈值是17A,不推荐第一版 19A的设计。
如果高电流才触发过流保护,可能输出滤波器的电感饱和电路较小,导致较高功率的触发过流。但根据您的描述,所有元器件规格都一样,只是零器件摆放位置不一样。
我们建议参考TPA3255 的BOM以及layout。并且TPA3255提供了原理图,BOM以及layout,方便客户直接去参考:
layout:https://www.ti.com.cn/cn/lit/df/slar131a/slar131a.pd
BOM:https://www.ti.com.cn/cn/lit/df/slar130a/slar130a.pdf
schematic:https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slar129
TPA3255的功率级GND与AGND需要串联磁珠吗
TPA3255 只有一个GND,不论是DVDD还是AVDD都是一个GND,没有区分AGND和DGND呢。
像有些芯片会有DGND和AGND,建议是串联磁珠。