我们想测试AIC3256的AEC效果,用purepath studio进行编程时发现components里没有AEC相关内容。
上图是TI的一份应用报告里给出的components一栏,AEC的相关功能是从TI AEC(箭头所指)里拖出来的么?
下图是我们的components一栏,没有TI AEC,这是因为版本的问题么?我们现有的版本是5.95。如果是版本的问题,方便再提供一次含AEC的版本么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你把附件的库文件拷贝到\Documents\Texas Instruments Inc\PurePath Studio (Portable Audio) MiniDSP 5.95\ComponentLibrary试试。

按照你说的,TI AEC 一栏的确出现了,但只有一个,AEC_CNG。我们从相关应用报告里见到过,不只一个。而且,在增加了除AIC3262的任一framework(例如AIC3256的)后,TI AEC一栏将不能打开,连这仅有的AEC_CNG也无法加载。
上图是按你说的,将附件解压。为确保无误,还曾尝试将文件夹componentcache,或者附件压缩包解压后的文件夹,删除后,重新解压。但是软件下面的output里面都有告警:
下图是增加AIC3256相关framework后,TI AEC下为空,不能添加AEC_CNG到框图里:
我们尝试了所有framework,只有AIC3262的下面的四个可以在拖拽到框图里去后,AEC_CNG还可以显示,并能拖到框图里
我们需要测试AIC3256的AEC效果,现在还是不能。
另外想请教一下,如何通过purepath stdio及AIC3256进行录音呢?
我们之前通过AIC3256EVM-U_CS_v1_2_1测试过录音功能,一切正常。但是改用purepath stdio测试时,尝试了很多种方法,怎么也没能正常录音。音频播放还行。
另外,请问是否有AIC3256的AEC参考程序提供呢?之前参考过“使用 miniDSP Codec 提升智能手机的音频效能”这篇文章里的AEC典型程序,但是发现在AIC3256里不行,资源消耗超标,而且,一直没编译通过。
请问你的声学回声消除(AEC)功能实现了吗?
我用的AIC3254。安装PurePath Studio后也没有TI AEC组件,给你回答问题的哥们给你的附件中的AEC组件好像不完整。而且我把那些组件复制到用户组件库后,之前能编译通过的工程都编译出现错误了。纠结。。。。。
如果方便的话,可不可以加一下我的QQ:1107953149.
我的邮件:jiangch@genvision.cn
渴望收到你的回信,感激不尽!