This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我的TAS5630功放板无法正常工作

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, TAS5630, NE5532, TAS5630PHD2EVM, TAS5630B

TI工程师:我参照TAS5630DKD2EVM做了一个TAS5630DKD的放大板,如附件所示。我先后试装了两块样板,均出现了异常。 1.我的板子信号输入部分作了改动:SE信号转DIF信号没有用OPA1632而改用两块NE5532通过倒相完成,不知这样做会有什么影响; 2.PVDD=48V VDD=GVDD=12V 3.未装散热器且不接负载的情况下通电试机,SD指示灯一直亮;后来检查发现控制/RESET的Q14管D-G及D-S均击穿,取下Q14用外接开关控制/RESET 信号,/RESET信号为高电平的情况下SD指示灯还是一直亮; 4.装上散热器后(散热器安装螺钉与PCB板GND接触良好;散热器与TAS5630顶部的散热片之间涂有少量导热硅脂)不接负载的情况下再通电试机,瞬间, 散热器下方打火冒烟,检查发现安装在散热器下方的C26 C28 C30 C32中有一个或多个已经烧焦了. 5.我打样回来的输出电感只绕了8圈其电感量就达到了7uH,Q=0.8,不知这样的电感能用吗; 以上,请帮忙分析原因所在,最好再提供一份TAS5630DKD2EVM PCB的Gerber文件,我想重新做板,完完全全按照TAS5630DKD2EVM.不胜感激. 不知为何上传不了附件.
  • 你好:

    1.只要倒相正确,我觉得没有影响。

    2.板子上有击穿,检查一下原理图或者是焊接造成的问题。REST可以接成上电复位的电路。/RESET为高,还SD,也有可能是第一次操作的时候,板子上有短路,芯片损坏。

    3.不接负载,没有电流,但是通电的时候,散热器下方打火了,应该是下面有短路现象。检查下原理图或者是焊接,或者是散热器与元器件接触了。因为你的散热器和GND连接了。

    4.7UH的电感量可以,EVM板用的也是7UH,电容用680nf,截止频率在72Khz,这都是可以的。注意电感的饱和电流值不要太小就行。

    5.TAS5630PHD2EVM 用户手册的后面几页有PDF的geber,可供参考。

    建议:上传附件,如果方便的话,传一下原理图和PCB的layout,这样大家可以帮你分析一下。

     

  • 对了,你把附件弄小一点试试再上传

  • Flora Wang:您好!上传我的原理图及PCB,帮我分析下有什么不妥的地方。链接及密码:http://yunpan.cn/QipwdXrXCA4wy 访问密码 feee。另外,再问个比较菜的问题,如何手工焊接象TAS5630这种跑热快且引脚密 集的大功率器件。 望赐教,不胜感激。
  • 你好:

    1.云盘的内容还在申核,暂时看不了。

    2.手工焊接很容易出问题,原理图和PCB确保正确的前提下,焊完之后要用放大镜仔细看,用洗板水多洗几次,确保引脚之间的焊渣洗干净了。只要有些许的焊渣就不要上电,一直清洗到没有焊渣(因为引脚很密,有一些焊渣就容易短路,上电就会shutdown)。再不给输入信号,不接负载,接低电压,限制电源的输入电流,没有shutdown,再给输入信号,看是否正常工作。

    3.无误之后,导热膏要涂抹均匀,不要太厚,否则散热不好,运行时间很短就会热保护shutdown。

    手工焊接要自己检查,焊渣很容易使引脚短路,我们自己焊也经常因为板子不干净,上电就shutdown。

     

  •  ,云盘已经可以共享了,麻烦帮忙分析一下sch及pcb有无问题.多谢.

  • 你好,

    收到文件了,现在的问题有update的吗?

     

     

  • 你好:

    我看了你的原理图和PCB,暂时没有发现问题,原理图的设计和我们EVM只有LED些许有不同,这些都不影响。

    PCB的布局和走线和EVM也是大致相同的,暂时没有问题。

    如果是这样的话,我建议分开一级一级查问题:

    1.15V,12V这些输出都是不是对的。

    2.NE2533输出的信号,看是不是对的。偏置的地方用1K,会使输入信号分压,可以把R73,74调大点,这样是1:1,不会分压。

    3.不给信号,给功放上电,测量SD脚的状态

    4.功放上电后,先用外接单端信号试试。

     

  • Flora Wang,你好!

        我现在装的是第三块板子,现在的故障现象与前两块完全一样,不过,这回我把电源电压调到30V,输入端不加信号,输出接4欧电阻,依然是SD指示灯常亮,测Q14的D极始终为低电平,焊下Q14,发现已经击穿;在不装Q14的情况下上电,SD指示灯依然常亮,而此时测RESET脚为2.6V;稳压输出的12V及15V正常,用示波器观察两对差分波形正常.目前情况就是这样.真是毫无头绪.

  • 你好:

    1.我们EVM板上,reset脚的开关不接ON(12V时),引脚的电平是3.5V。应该是12V,47K和reset pin的输入阻抗分压。反应到引脚上的电平。

    2.Q14的击穿,请问一下,上电的时候RESET处,你是接的12V还是GND?

    1)按照电路的意思,如果接12V,Q14导通,Q14的G应该是12V,D应该是低电平,reset 引脚低电平,device进入复位状态。这个时候Q14是不会击穿的,2N7002GS最大电压是20V。

    2)如果上电的时候,接的是GND,Q14关断,reset引脚的电平如1中所说,3.5V应该也不会击穿Q14。所以Q14的问题,有可能是器件本身的质量问题,或者说没击穿,击穿现象您是怎么判断的?

    现在最主要的问题是芯片SD问题,能够引起芯片SD主要有以下几种:

    1.PIN-TO-PIN SHORT-CIRCUIT PROTECTION (PPSC)

    2.OVERTEMPERATURE PROTECTION

    3.UNDERVOLTAGE PROTECTION (UVP) AND POWER-ON RESET (POR)

    4.OVER CURRENT PROTECTION

    现在只能是一一排除。我的建议是:

    1.Q14击穿问题,先不考虑,你之前也用了开关代替的,就用外接开关,上电的时候保持reset复位,待上电稳定后,在拉高reset。

    2.不带负载上电,避免输出引脚短路,有大电流造成短路保护或者over current SD.

    3.在1,2的操作,打一下主要引脚的电平,PVDD,GVDD,输入,输出,boost strap 引脚,还有reset,ready,otw等相关引脚,看哪个引脚有异常。

    正常的状态下,应该是ready的灯会亮,SD灯不亮,Reset灯不复位时不亮,我看你的灯也接上了。

    你SD_LED还有RESET_LED的阴极都接了GND吧,我看原理图上是端子。

     

  • Flora Wang,你好!首先得感谢你不厌其烦的跟帖回复.

       1.关于Q14击穿的问题,我感觉应该是器件本身质量的原因,我现在用双极型三极管2N3904替代2N7002,在其基极串联一个10K电阻,可以正确控制rese.但SD指示灯           还是常亮.

       2.关于SD指示灯常亮的问题.其根源是不是功放IC TAS5630DKD焊接不良造成的?我感觉这个IC是我焊过的器件中最最难焊的.所以我觉得还是知难而退吧,换另外一种封装即TAS5630PHD再试,板子就用TI的原设计板.待这块板子试成功了,再做相关的应用改进.

  • 你好:

    如果功放焊接的时候,有焊渣导致引脚短路,是会造成功放SD的。这个现象我自己焊的时候也经历过。我再帮你看一下原理图,如果原理图无误,就找焊接的原因。稍后晚点,我回复你,谢谢。

    或者你也可以请Jacky Wang看一下, 他经验比较丰富。确保设计无误,在改板。

    想问一下为什么你会觉得DKD难焊一些,是因为引脚太密集吗?PHD引脚比DKD引脚间距大一点,但是两种封装Pin out有些不同,你还需要改板。还有建议用TAS5630B,不用TAS5630。

     

  • 你好,

    功放主电路,我看了一下,确实是按照我们EVM推荐设计的。

    如果方便,可以测一下主要引脚的电平状态吧,或者测一下引脚有无短路。

     

  • 您好,大神,求您的联系方式,我是北京工业大学的嵌入式方向研究生,最近在搭这个功放板子,就是调不出来,是否能请教下您。我的电话17801070922,qq:340224292,邮箱:[email]zhangmeikai11@163.com[/email]。看您能把原理图和PCB发给我看下,我对比下,再希望能跟您沟通一下

    TAS5630BDKD_PROJECT.pdf
  • Flora Wang  您好!

     

    我现在做了一片TAS5630B-DKD的板子,如下问题:

    1、上电:READY、SD、OTW指示灯灭,功放不工作,然后用万用表头(万用表没开电)触碰一下/SD脚,立马READY灯就点亮了,功放正常工作;

    尝试过载/SD脚接上拉到Vreg和下拉电阻到GND,效果都是一样。请问这现象是怎么引起的。

     

    附上原理图

  • 你好! 我这边使用TAS5630B DKD 很容易出现保护,我这边保护的现象是

    READY    高

    SD   低

    OTW 高

    根据你提供芯片SD的情况:

    1、用万用表测芯片引脚没有短接,PPSC没有问题 

    2、过温也不应存在

    3、欠压没有,芯片复位引脚置低后再上电,仍会处于保护状态,如上;

    4、已经是去除负载,应该不存在过流情况。

    太奇怪,请问可能是什么原因?芯片质量或批次会有问题吗?