Other Parts Discussed in Thread: LM2904, OPA541, OPA549
您好,
在电路测试中发现一个棘手的问题:
原理图中的电路工作是正常的,
但是把R47和R48改为3k和3.4K 后 U12工作不正常:U12的9号引脚为负电压时3号引脚有时不能输出正电压。黄色是 u12的9号引脚电压。 蓝色是U12的3号引脚电压。红色是U11的3号引脚电压。绿色是U21的6号引脚电压。
J5是个350uH的电感。
想知道是什么原因,如何解决,谢谢。
以下是原理图和示波器看到的电压,红圈部分是异常位置: