This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在电路测试中发现一个棘手的问题:
原理图中的电路工作是正常的,
但是把R47和R48改为3k和3.4K 后 U12工作不正常:U12的9号引脚为负电压时3号引脚有时不能输出正电压。黄色是 u12的9号引脚电压。 蓝色是U12的3号引脚电压。红色是U11的3号引脚电压。绿色是U21的6号引脚电压。
J5是个350uH的电感。
想知道是什么原因,如何解决,谢谢。
以下是原理图和示波器看到的电压,红圈部分是异常位置:
1、您断开F1测试其输出是怎样的?是否还有上述现象?F1具体是什么?
2、我想知道不改变R47和R48的值时,U11和U12有输出饱和的时候吗?
如果没有,在R47和R48改为3k和3.4K 后 您是否尝试增加LM3886 的供电电压使其输出不再饱和后,再看U12输出是否还异常?
您好,
1.F1是一个保险丝,我这边试过断开F1之后依然有上述现象。只是U21的6号引脚输出值会为0。
2.不改变R47和R48时,U11和U12有时会有上述现象但是出现的频率会少很多。我这边因为其他元器件都是在这个电压下工作而设计的,暂时不具备增加电压的条件。
现在有些新的疑问想确定一下:
1.上述不受控现象是饱和导致的吗?据我所知,其他型号的运放饱和之后并不会不受控,所以是这个型号才会饱和之后不受控吗?这种不受控的情况是在饱和程度达到多少时才会出现?
2.如果这种情况不可避免,是否有平替功能的芯片能在饱和时能够受控?
因为R47和R48的值增大了,因此输入至U11的电压幅值升高了。您问题中描述说改变R47和R48电阻值之前电路是正常工作的,而给出的波形图异常的部分正是饱和输出向线性输出转换的部分,因此我怀疑是运放输出饱和导致的,具体是运放饱和输出向线性输出转变的时候。因此我认为解决这一问题的办法是减小输入信号幅值或者增加供电电压以避免运放输出进入输出饱和状态。
我TINA仿真也有类似的现象,即输出负电压饱和时向线性区域转换时一直不能正常返回线性工作区域,直到输入是正值。输出正电压饱和时好一点,可以在输入信号未达到正值时进入线性工作区域。
绿色是输入信号,红色是输出信号:
我不知道TI的哪些运放有这种现象,但是我随便仿真了一个LM2904就没有这种现象。您可以告诉我您使用LM3886的选型参数吗?我重新根据您的应用再重新选型,然后再仿真确定是否有这种现象,最后您需要替换的话,再在板子上实际测试确定是否可解决上述问题。