This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

同为44.1k的I2S音源,多路SCLK和LRCLK可否直接并联?

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, DIR9001, TAS5548, TAS5614

tas5558支持多路i2s,但SCLK和LRCLK是多路复用?

现在方案是3块dir9001 接收3路 共5.1声道的spdif,然后有3路 i2s输出,三路SCLK和LRCLK信号,但tas5558并没有3路SCLK和LRCLK输入,请问如何处理?

可否直接三路SCLK和LRCLK信号 并联成一路SCLK和LRCLK信号接tas5548?

  • 还有一个问题:

    tas5548 输出AD 和BD在以下寄存器可设置,但没有说明 置0是 AD 还是BD?

  • 你好:

    SCLK和LRCLK可以接在一起,表示共用相同的时钟,所以这三个来源就要相同的采样速率。

    0x30-0x33确实没有说清楚D7和D3是0还是1代表AD还是BD,非常抱歉没有说清楚。如果急需弄明白的话,请您配置一下,观察一下PWM输出的波形,与datasheet对比就可以了。如有困难,可以在联系我们。

    谢谢!

  • 测试了 1代表BD,

    另有一个问题不明白, 功率芯片 tas5612 可以设置 AD BD模式, 把tas5612设置为BD后, TAS5548 设置为BD 模式 波形是BD,如果 TAS5548 设置为AD 模式tas5614输出 波形又变成是AD,既然这样 TAS5612的设置有什么作用?

  • 你好:

    请问你这个现象是不是发生在M3M2M1=000或者M3M2M1=010模式下?

    举个例子,比如说M3M2M1=001,1N+1模式下:

    TAS5612将PWMa反相,与PWMa形成一个BTL的两端,再将PWMb反相形成另一个BTL的两端,最后TAS5612输出的就是AD mode,如果TAS5548设置成BD mode,最终输出的,我觉得也是TAS5612的AD mode。

    再来看M3M2M1=000或者M3M2M1=010,都是2N+1,BTL的两端分别是PWMa/PWMb;PWMc/PWMd。这样TAS5538设置是AD,TAS5612输出就是AD;TAS5538设置是BD,TAS5612输出就是BD。

    这样也就解释了为什么我们要给TAS5612设置AD/BD mode,也解释你说的现象。

     

  • 我设置的是 M3M2M1=010 ,也就是说最终输出是AD还是BD仅决定于前方的tas5538?

    我tas5538设置为AD,tas5612设置为BD( M3M2M1=010),这样用也不会有什么影响?

  • 另外,AD模式效果是否优于BD模式?

  • 你好:

    如上贴中提到的,这个模式下,理论上分析是这样的。

    1.量产中不推荐,因为datasheet中并不推荐这样做,对于这样的配置,我们没有做可靠性测试,不能保证会出现其他问题。建议遵循datasheet中的配置。

    2.自己做实验还OK,理论上分析是这样的。

  • 你好:

    AD,BD各有优劣势,比较两种模式的优劣势,要从很多方面,比如THD+N,比如EMI/EMC,比如客户的听感。这些参数由于或多或少也会受到其他因素的影响,所以对于这两种模式效果,不一定能给出一个广泛适用的结论。我们提供了两种模式,也是为了方便客户根据不同的需求或听感,自由选择。

    附件是AD vs BD的一些分析和对比,供参考。一般应用的话,区别不大。