This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看手册: 关于输出只是说电流输出.
The current of the PCM1794 on each of the output pins (IOUTL+, IOUTL–, IOUTR+, IOUTR–) is 7.8 mA p-p at 0 dB (full scale). The voltage output level of the I/V converter (Vi) is given by following equation: Vi = 7.8 mA p–p × Rf (Rf : feedback resistance of I/V converter)
由于 PCM1794 是单电源, 输出信号会含有直流分量. 可以试试 IC2,3 的 3,5 脚连接到 VCC/2 处, 应该可以消除 A,B,C,D 的直流分量. 可以用电阻分压加电容形成虚地的办法实现 VCC/2.
我看手册: 关于输出只是说电流输出.
The current of the PCM1794 on each of the output pins (IOUTL+, IOUTL–, IOUTR+, IOUTR–) is 7.8 mA p-p at 0 dB (full scale). The voltage output level of the I/V converter (Vi) is given by following equation: Vi = 7.8 mA p–p × Rf (Rf : feedback resistance of I/V converter)
由于 PCM1794 是单电源, 输出信号会含有直流分量. 可以试试 IC2,3 的 3,5 脚连接到 VCC/2 处, 应该可以消除 A,B,C,D 的直流分量. 可以用电阻分压加电容形成虚地的办法实现 VCC/2.
我看手册: 关于输出只是说电流输出.
The current of the PCM1794 on each of the output pins (IOUTL+, IOUTL–, IOUTR+, IOUTR–) is 7.8 mA p-p at 0 dB (full scale). The voltage output level of the I/V converter (Vi) is given by following equation: Vi = 7.8 mA p–p × Rf (Rf : feedback resistance of I/V converter)
由于 PCM1794 是单电源, 输出信号会含有直流分量. 可以试试 IC2,3 的 3,5 脚连接到 VCC/2 处, 应该可以消除 A,B,C,D 的直流分量. 可以用电阻分压加电容形成虚地的办法实现 VCC/2.
你好:
可否上传一下你ABCD四点的输出对地的波形?还有试过四点后面加隔直电容,看看后面的运放还会发热吗?
你好:
我想看一下A,B,C,D点的波形,是因为我想看一下你说的偏置,但是这个示波器看不出来。
PCM1794是单电源供电,可以在输出串一个电阻,测量运放的输入端,看看PCM1794输出是否有偏置,先分析偏置是从哪里来的。
1.这四点本来就会有直流偏置,无声音输出时,1794 IOUT吸入6.2mA电流,这个电流在电流电压转换级生成4.7V的电压。
2.运放发热是一定的,因为高性能运放本来就“发烧”,关键是分析60度是否是正常的。
3.运放正常时的温度是多少,4.7V的偏压,1000Ω的电阻,15V的电源,则有偏压时温度高几度比较正常,如果高了几十度,则需考虑是否振荡,负载电阻680 330值是否选对。
4.断开ABCD负载测量,看温度是否升高很多。
谢谢。
您好 我制作的DAC(pcm1794 stereo模式)也有相同的问题 IV有4.7V偏压 温度60度左右
IV和LPF运放用的是opa1611 正负16V供电 实测16.1V
更改PCM1794 datasheet中IV和LPF电路为opa1611 datasheet中的IV和LPF电路(与LZ该部分电路一致)
您好 我制作的DAC(pcm1794 stereo模式)也有相同的问题 IV有4.7V偏压 温度60度左右
IV和LPF运放用的是opa1611 正负16V供电 实测16.1V
更改PCM1794 datasheet中IV和LPF电路为opa1611 datasheet中的IV和LPF电路(与LZ该部分电路一致)
你好,请问您为什么在输出端口加上继电器?
好像只要上电,继电器内部弹片就会被吸附到输出那一侧,不能用来在上电时切断输出啊。
我不太懂,请指教,谢谢~