想找个支持单电源5V的音频运放,
TL072 TL082 和LM358性能有哪些不同,TL072 TL082 可使用在功放前级,做音频运放吗?
TI工程人请回答下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
1.为何您将运放用于功放前级,您的具体应用及初步的想法是什么?
通常情况下,如果是小功率,也有用运放代替功放的,也就是直接用运放;
如果是大功率的,需要用到功放,在功放后面加LC滤波即可。
您将运放用于功放前级的考虑是什么?
2.运放用于音频中,请比较THD+N和SNR等音频常见指标的差异;听感是主管感觉,因人而已。
谢谢 Flora Wang
用NE5532和TL072分别试了,听觉NE5532低频可以,就是高频没TL072好,仪器测频响基本一样的。
还有用NE5532听觉没原来声音的效果,好象听觉味道变了的感觉,用TL072的就好些。
另: TL072和TL082 有哪些不同,使用在音频运放性能和音效有不同吗?
你好:
根据我的感受,好像询问NE5532的人多一些。我没有做过TL072在功放前级,所以没有实际的感受。
他们两个是Pin 2 Pin的,你直接换,换个自己试听一下,我觉得最有说服力。
欢迎你把试听的感受写出来,大家相互学习。
此外,能否解释一下你的应用,音频信号的流向,我不太明白你做的是什么?