This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TL072 TL082使用疑问

Other Parts Discussed in Thread: TL082, LM358, TL072, NE5532

源5V放,

TL072 TL082 和LM358能有哪些不同TL072 TL082 可使用在功放前级,做音频运放吗?

 TI工程人请回答下

  • 做音频的话,TL082是JFET输入,听上去会比BJT的好些。TL082带宽和摆率也要好些。

    做音频很多时候是看实际听来对比的。

  • 你好:

    1.为何您将运放用于功放前级,您的具体应用及初步的想法是什么?

    通常情况下,如果是小功率,也有用运放代替功放的,也就是直接用运放;

    如果是大功率的,需要用到功放,在功放后面加LC滤波即可。

    您将运放用于功放前级的考虑是什么?

    2.运放用于音频中,请比较THD+N和SNR等音频常见指标的差异;听感是主管感觉,因人而已。

     

     

  • TL072 TL082 的输入及为场效应晶体管,输入电阻更大一些,更适合信号比较小的放大,对信号源索取的电流更小。

    LM358更便宜,但性能一般。

  • tl072是双运放,TL082也是双运放,tl072用在效果器上会多一些,op275应该是双运放,lz说的这2个运放都不算贵,op275声音中性,ti的运放应该粗旷一些,个人觉得op275比较hi fi,ti的lo fi。,TL的在效果器中也算中性,稍暖,OP的没错,是偏HIFI类型的运放,运放看声音取向,尽管过载电路,也可以用不一样的运放来达到想要的声音取向。。

    LM358是一款经典单电源运放,比它性能好的单电源运放N多,就看你需要什麽性能:Rail-to-Rail?高精度?低漂移?低电压?低功耗?高速?

    做音频的话,TL082是JFET输入,听上去会比BJT的好些。TL082带宽和摆率也要好些。

  • NE5532 和 TL072 性能有不同吗?  如果做音频级,用 TL072 效果会比 NE5532 好些吗?

  • 你好:

    从目前的情况来看,NE5532在音频产品中用的更多一些。

  • 谢谢  

    用NE5532和TL072分别试了,听觉NE5532低频可以,就是高频没TL072好,仪器测频响基本一样的。

    还有用NE5532听觉没原来声音的效果,好象听觉味道变了的感觉,用TL072的就好些。

    另: TL072和TL082 有哪些不同,使用在音频运放性能和音效有不同吗?


  • 你好:

    TL072与TL082的参数差异如下;

    从参数上看上去,他们的差异很小。但是你若要问这些参数的差异造成哪一个在低频好,哪一个在高频好,我想这个问题很难界定。

    通常情况下,我们只用THD+N, SNR这些音频指标来衡量。图上所示的两个芯片差异很小,例如静态电流相差一点,offset voltage相差一点。这些参数对音频的影响不大。最终还是要看板子的design,人的主观感受。

     

  •  Flora Wang   你好:

    看你推荐用了NE5532,你觉得如用在功放前级,做音频运放用 NE5532和TL072 哪个好些呢? 谢谢

  • 你好:

    根据我的感受,好像询问NE5532的人多一些。我没有做过TL072在功放前级,所以没有实际的感受。

    他们两个是Pin 2 Pin的,你直接换,换个自己试听一下,我觉得最有说服力。

    欢迎你把试听的感受写出来,大家相互学习。

    此外,能否解释一下你的应用,音频信号的流向,我不太明白你做的是什么?